This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:Uniflash 4.3.0/4.3.1的问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/708242/ccs-uniflash-troubles-with-uniflash-4-3-0-4-3-1

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTCC3120BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚才下载并安装了 Uniflash 来设置 CC3120Boost+CC31XXEMUBOOST、但使用 unicode "0xc8"字节获取系统错误。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCS_UniFlash 上的完整版本为"uniflash_sl.4.3.0.1802"和"uniflash_sl.4.3.1.1835"。
除了不同版本中的器件名称外、问题看起来相同。



抱歉,我无法提供此处所述的日志(http://processors.wiki.ti.com/index.php/UniFlash_v4_Quick_Guide ),因为接口不允许我这样做。
(实际上没有"Debug Server Logging"、只有"GUI Logging")。


步骤(对于4.3.1):
1.输入"cc31"、选择"CC31XX/CC32XX"
2.单击"Start Image Creator"
3."新项目"
4.项目名称"qwe;项目说明"qwe;器件类型:"CC3120R";器件模式"开发";
5.单击"Create Project"

GOT:"ERROR (111) Saving Project:Unhandled Exception:'ASCII' CODEC 无法解码位置7中的字节0xc8:序数不在范围(128)"


之后、我可以处理项目(连接/显示文件和器件信息)、但此错误会出现在多个操作上、并且无法保存项目。

我无法获取日志、因为当我备份到开始屏幕时、在设置菜单中可以重置日志。

此外、我在没有"后退"按钮的情况下进入多个模式窗口时遇到很多问题(因此我无法关闭它、只能重新启动 uniflash)。

可能我下载了错误的开发人员版本? 或者、我应该搜索较旧的 Uniflash、它会更稳定吗? 或者我有损坏的版本?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (请放弃我之前的回复;我完全混淆了版本)

    您好!

    很遗憾、我无法在 Windows 10内部版本1709上使用 Uniflash 4.3.1.1835重现此问题。

    >> GOT:"ERROR (111) Saving Project:Unhandled Exception:'ASCII' CODEC 无法解码位置7中的字节0xc8:序数不在范围(128)中"

    您描述的所有错误似乎都表明您安装 Uniflash 或临时文件时出现问题。 是否可以转到下面的路径并移动或删除它?

    C:\Users\user\AppData\Local\Uniflash

    此外、界面与我在这里看到的界面有些不同-没有模式窗口、而是插入到同一窗口中:

    如果删除临时文件不起作用、我将完全删除上面的临时目录(Shift+Delete 往往工作正常)并重新安装软件。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    是的、您的猜测是对的。 我有默认用户名 Илья、而 и 为0xC8。 将"C:\Users\user\AppData\Local\Uniflash"重命名为"C:\Users\user\AppData\Local\__Uniflash"不起作用。 但使用 ASCII 用户名重新登录帐户已解决了该问题。

    我开始在单独的磁盘("L:\TI"而不是"C:\TI")上迁移工作文件、因此现在是创建工作帐户的好时机、默认帐户只用于管理目的。


    我认为其他问题可能是导致这个问题的原因、但如果我稍后观察、我将在这里发短信。


    谢谢!!