工具/软件:Code Composer Studio
我有一个 AM437x IDK 评估板、该评估板通过外部 XDS200探针通过 USB 连接到 Linux 系统。 我可以使用 CCS7下载到电路板、一切正常。
我正在尝试使用 GDB 作为调试器、并已按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_GDB_Agent 中的说明启动 XDS GDB 控制台代理 。我可以连接、但我发现它正在使用开发板上的内置 XDS200。 该设备下载速度非常慢(1kbyte/sec)、无法使用。 我已证明、通过断开直接插入 IDK 板的 USB 电缆(保持外部探针连接)、CCS7工作正常、但 XDS GDB 未连接。
我按照说明查找"testBoard.dAT"文件以配置 XDS GDB 代理。 是否有人如何更改配置以便 XDS GDB 代理使用外部探测器?
谢谢、
Cliff