This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSIDK437X:XDS GDB 代理、带 XDS200外部调试探针

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/708036/ccs-tmdsidk437x-xds-gdb-agent-with-xds200-external-debug-probe

器件型号:TMDSIDK437X

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 AM437x IDK 评估板、该评估板通过外部 XDS200探针通过 USB 连接到 Linux 系统。  我可以使用 CCS7下载到电路板、一切正常。

我正在尝试使用 GDB 作为调试器、并已按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_GDB_Agent 中的说明启动 XDS GDB 控制台代理 。我可以连接、但我发现它正在使用开发板上的内置 XDS200。  该设备下载速度非常慢(1kbyte/sec)、无法使用。  我已证明、通过断开直接插入 IDK 板的 USB 电缆(保持外部探针连接)、CCS7工作正常、但 XDS GDB 未连接。

我按照说明查找"testBoard.dAT"文件以配置 XDS GDB 代理。  是否有人如何更改配置以便 XDS GDB 代理使用外部探测器?

谢谢、

Cliff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cliff、

    我使用 XDS200调试探针(AM437x IDK 内置 XDS100v2、速度非常慢)能够连接到 AM437x IDK 板(之前未将软件加载到该板)。

    有关如何创建 testBoard.dat 文件的说明如下所示。

    https://youtu.be/e84eSq16XO4

    如果您仔细遵循这些说明、您获得的文件与下面所附的文件非常相似。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../AM437x_5F00_XDS200.dat