This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv6安装在 Ubuntu 18.04中卡住

Guru**** 2532350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/707889/ccs-ccstudio-ccsv6-installation-stuck-for-ubuntu-18-04

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我尝试在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装 CCSv6、但每次尝试都卡在同一行(附加日志)。 我按照 此链接中的说明操作 、但无法通过"安装 CCS"步骤。 由于我正在处理18.04 LTS、我得出结论:CCSv6不应要求我安装此 链接中描述的库、以便在使用16.04时进行安装。

我该怎么做?

此致、

Maciej

e2e.ti.com/.../3443.install_5F00_logs.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maciej、

    相关主题提到 Code Composer Studio V8安装程序之一与 Ubuntu 18.04之间不兼容。 在这种情况下、我只能假设 CCSv6.x 版本在兼容性方面甚至会更差、因为它们的设计并不考虑此版本。

    在这种情况下、可以假设 CCSv6与 Ubuntu 18.04不兼容、您必须计划安装更新的版本。 抱歉。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maciej、
    您尝试使用较旧版本的 CCS 的原因是什么? 该版本从未通过 Ubuntu 18.04测试/验证、因此不受支持。 我强烈建议使用 CCSv8。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔

    感谢您的回答。 那么、您建议使用哪个版本的 Ubuntu 来使用 CCSv6?

    此致、
    Maciej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    公司项目要求、并避免同事开发的项目之间出现任何可能的不兼容性。

    此致、
    Maciek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maciej、

    在您之前发送的链接中、有一条备注提到 CCS 仅在 LTS 版本上进行测试、因此这就是我要使用的内容。 CCSv6.2.0 (最新版本)在 Ubuntu 16.04 LTS 上经过了全面测试、直到2021年、Canonical 仍支持该测试。

    wiki.ubuntu.com/Releases

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔

    我只是想确定一下。 感谢您的回答!

    此致、
    Maciej