This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432E401Y:尝试连接到 XDS110在 Linux 16.04中失败

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/707319/ccs-msp-exp432e401y-an-attempt-to-connect-to-the-xds110-failed-in-linux-16-04

器件型号:MSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在 Ubuntu 配合系统中购买了安装 CCS IDE、以对 MSP-EXP432E401Y Launchpad 进行编程。 我已使用数据表中提到的 XDS110端口将 Launchpad 连接到计算机。 当我尝试上传示例代码时、出现以下错误。

连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包8.0.27.9)

我搜索了有关此错误的一些信息、发现运行命令 xdsdfu -e 将提供已连接到计算机的 XDS 设备的列表。 这会导致识别0个器件。 我发现其他人也面临同样的问题、但我无法理解他们是如何解决这个问题的。

我还尝试在 Windows 系统上使用 launchpad (运行 IAR)、它工作正常。

有人能帮我解决这个问题吗。提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您的情况可能会发生什么、但您的 launchpad 中预编程的固件可能与 Linux 不兼容的可能性很小。 在这种情况下、您能否重试在 Windows 主机中连接同一 Launchpad? 如果您仍然无法连接到 LaunchPad、则您的 LaunchPad 可能有缺陷或没有预编程的固件。

    有关如何对固件进行编程的详细信息、请查看 XDS110页面、网址为:
    e2e.ti.com/.../707319

    第7节包含有关如何更新主固件的详细信息、而第8节的注释2包含有关如何对其引导加载程序进行编程的详细信息。

    此致、
    拉斐尔