This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS:CCS8 Energytrace 未在 CCS 编辑窗口中启动

Guru**** 2955170 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/707363/ccs-cc2640r2f-ccs-ccs8-energy-trace-not-starting-at-ccs-edit-window

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法使用 CCS8编辑窗口启动 Energytrace。 在 CCS7中、Energy Trace 功能正常工作。 通过在调试器会话中使用 Energytrace、我发现了问题。

但对我来说很重要、我在没有调试会话的自由运行模式下使用 Energytrace。

是否有可用的解决方法?

CCS 版本:Code Composer Studio 8.1.0

Emupack 版本:8.0.27.9

器件:XDS110调试探针

        CC2642R1 LaunchPad

此致

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS8:通过在调试器会话中使用 Energytrace、我没有发现任何问题。

    很抱歉、这是一个输入错误!

    BR
    克劳斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claus、

    我也看到了这一点-执行 EnergyTrace GUI 自动选择的向导似乎在8.1.0版上不起作用。  

    您可以通过选择适当的连接(XDS110)作为默认连接来解决此问题。 为此,请转至 Window -> Preferences 菜单并将 Target Connection 设置为 XDS110:

    我将在今天晚些时候提交一份错误报告。

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claus、

    我提交了错误报告 DBGTRC-4156。 几个小时后、请在下面我签名的链接 SDOWP 中查看其状态。

    此致、
    拉斐尔