This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28234:CCSv3许可

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/707273/ccs-tms320f28234-ccsv3-license

器件型号:TMS320F28234

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

我们知道 CCSv4和更高版本可供客户免费使用。

CCSv3怎么样? 客户能否在没有任何许可证问题的情况下在不同的计算机上安装 CCSv3?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    答案一般是否定的 该许可更改特定于 CCSv4和更高版本。 对于 F28x、我们确实有一个 CCSv3.3版本、该版本删除了可向客户提供的 F24x 支持。 如果需要 F24x 支持、则需要购买许可证。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您是否意味着客户可以在没有任何许可证问题的计算机上安装 CCSv3.3?

    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    否、因为我不知道他们拥有什么 CCSv3.3映像。 如果他们有错误的、他们将复制与它相关的专利费。

    我们可以为他们提供已删除 F24x 支持的 CCSv3.3映像。 无需购买许可证即可安装此映像。 我可以通过电子邮件向您提供此链接。

    此致、
    John