This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:XDS100/200/510无法连接到客户某些计算机中的 CCS

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706466/ccs-tms320f28377s-xds100-200-510-cannot-connect-to-ccs-in-customer-some-computers

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好、CCS 冠军

客户发现 XDS 仿真器最近无法连接到 CCS、而 CCS 可以以前连接过。 现在5台计算机出现了此问题。 他们尝试了一些方法并获得了 IT 帮助、但仍然无法解决问题。

1. Win7系统,无论是加密系统还是非加密系统计算机,都存在此问题。

2.卸载 CCS 并重新安装、无法解决问题。

3.使用客户自己的笔记本电脑,所有仿真器都可以连接到 CCS。

4.卸载 XDS 驱动程序无法解决问题。 找到的 XDS 将在连接到 PC 一段时间后在 PC 设备管理器中消失。

以下是故障信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    Rafael 将于星期一答复。

    在故障排除指南中:
    dev.ti.com/.../

    提到该错误:
    器件寄存器
    此错误意味着 JTAG 调试器无法访问电路板上的内核或器件。

    从技术上讲、如果 JTAG 调试器无法访问 ICEPick 寄存器、则会发生这种情况(MSP430、Stellaris 以及一些 C2000无线连接和数字电源 MCU 除外、它们没有 ICEPICK)。 如果 ICEPick 驱动程序在连接时立即报告此错误、则 JTAG 连接本身可能会发生硬故障(电缆或连接松动等)。 但是、如果错误在调试会话的稍后发生、原因是不同的(也许是 JTAG 连接因噪声而产生的可靠性等)。

    要正确调试和更正此错误、请参阅上述连接阶段故障排除部分。

    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果
    错误仍然存在、确认配置、重新打开电路板电源并/或尝试

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    John 指出了有关此错误的一个很好的参考。

    但是、鉴于这是一个 F28377S、我必须问:您的客户是否正在使用 Launchpad 电路板? 如果是、请确保此电路板的器件侧正常供电。

    由于此电路板具有隔离式 XDS100v2、因此当电路板的器件侧意外断电时、很常见的情况是获得此误差-2131。

    如果此错误是随机发生的、正如 John 所说、您应该相应地检查电缆和连接。

    这不是与 Windows 设备驱动程序相关的问题。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔