This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:撤消 Include 目录修改

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/707040/ccs-msp430fr5969-undo-an-include-directory-modification

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试向工程中添加目录时、我错误地删除了我需要的目录之一、我不记得它是什么、然后运行调试器。 我是否可以通过任何方式查看路径中包含的最近文件、以便重新添加它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、
    您是否在讨论向编译器工程属性添加包含搜索路径? 或者、您是否实际向项目本身添加了文件夹?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是编译器工程属性的 include 搜索路径:)我错误地删除了一个,并想将其重新添加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 除非您备份了文件(无论是通过版本控制还是其他方式)、否则我认为无法恢复该路径。 Eclipse 确实具有一些非常基本的内置版本控制、但在这种情况下不适用。

    我假设您需要编译工程、并看到有关无法找到头文件以确定其路径的编译错误

    Ki