This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:CCS v8.1在关闭期间崩溃、触发 Alt+F4

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706708/ccs-msp432e401y-ccs-v8-1-crash-during-closing-alt-f4-triggered

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

关闭 CCS v8.1 (Windows 10)时出现奇数错误:

点击"确定"后、出现了另一个带有"应用程序错误"的对话框、但我没有看到该对话框的屏幕截图。

我再次打开 CCSv8.1并关闭了它、没有任何错误。  奇怪。

这是 CCS 8.1.0.00011 fyi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    这种情况的一个常见原因是工作区文件夹中的一些元数据损坏。 这可能会导致一些不稳定、例如您遇到的问题。 如果问题继续恶化、我建议您清理工作区文件夹。
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    Ki