This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:是否有方法购买或获取 CCS v2.0许可证?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/705511/ccs-ccstudio-is-there-a-way-to-buy-or-get-ccs-v2-0-license

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我需要为我的工作获取 CCS 2.0许可证。 是否有办法购买许可证?

只要我知道 TI 不支持 CCS2.0、但我的公司仍在使用 CCS2.0、我们需要更多许可证副本。

或者、如果我们购买 CCS2.0的更高版本、例如 CCS3.0、您的财产 策略是否合适

请为 我们提供  使用 CCS2.0的最佳方式

Rds、

Junbeom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junbeom、

    您能告诉我您正在寻找的版本以及所使用的器件吗? 在这些日子里、我们为每个器件系列提供了不同的产品。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我是指 Code Composer Studio 2.2。 DSP 标识号为 TMS320C6713B。

    如果您找不到版本、我将为此发送 CCS2.2的屏幕截图 。


    我在 TI 主页上发现 TI 不对 Code compser Studio Lincense 收费。 但我不确定此策略对 CCS 2.2 (或2.0)也有效。

    在哪里可以购买 Code Composer Studio 许可证?

    自 Code Composer Studio v7发布起、TI 不再对 CCS 许可证收费。 只需从 www.ti.com/ccstudio 下载 即可开始。

    因此、我问我是否可以在开发产品时使用 code composer studio 2.2。 如果没有,如何购买许可证?

    或者、您能否告诉我韩国的机构。

    此致、

    Junbeom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junbeom、

    我将向您发送朋友请求、然后我可以向您发送包含链接的私人消息。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已离线解决。