This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64CEVM-660:CCS/UCD3138A64CEVM-660:

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706364/ccs-ucd3138a64cevm-660-ccs-ucd3138a64cevm-660

器件型号:UCD3138A64CEVM-660
主题中讨论的其他器件:UCD3138A64

工具/软件:Code Composer Studio

Bonjour à tous、  

Je travailleur sur un projet pour commander un convertisseur avec la carte UCD3138A64 avec USB 接口适配器  

J’ai un souci au niveau de la‘’target configuration‘’pour faire le debug« des break points»et savoir si j’ai bien 可编程性 ou non。

 

IL y a une liste pour chocisir le target configuration。 J’ai essay é de faire tout Presque mais à chaque fois,il m’indique des erreurs。

 

 

Je suis bloucque 和 Je ne sais pas comme avancer,j'apr é cie votre aide sur cà è re

感谢你们的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonjour、

    对于您的目标、CCS 可用于编译工程、但不可用于目标访问(例如下载代码)。 它有一个单独的 GUI。 请参阅以下针对您的目标的用户指南链接:
    www.ti.com/.../sluub53.pdf

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我在上面提到的文档已过时。 可以使用 CCS 将代码加载到 RAM 并为目标板进行调试。 但您需要使用 XDS 类调试探针:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki