This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:gmake:***[main.obj]错误1.

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706323/ccs-tms320c6713b-gmake-main-obj-error-1

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在 TI 网站上运行 TMS320C6713上提供的简单音频回送代码。但是、我收到了以下错误。我已附加了 dsk6713bsl.lib 文件和源文件。请提供帮助。

"C:/C6713_lib/headerfiles/CSL_chiphal.h"、第267行:致命错误#35:#ERROR 未定义芯片(使用-dCHIP_XXXX、其中 XXXX 是芯片编号、即6201)
1在编译"./main.c"时检测到致命错误。
编译已终止。
gmake:***[main.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Salini Mahapatra"]"C:/C6713_lib/headerfiles/CSL_chiph.h"、第267行:致命错误#35:#ERROR 未定义芯片(使用-dCHIP_XXXX、其中 XXXX 为芯片编号、即6201)

    正如错误所示。 您需要按照指定的方式定义芯片。 尝试在项目编译器构建选项中定义"chip_6713"。

    谢谢

    Ki