This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:ROV 无法连接:超时

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/705699/ccs-tms320c6670-rov-fails-to-connect-timeout

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法运行 ROV。 存在连接超时。 尝试删除工作区并创建新工作区、但无法正常工作。

请告诉我故障排除清单。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉吉克

    您使用的是哪个版本的 CCS 和 XDCtools? 什么是主机操作系统(Windows、Linux 或 Mac)?

    此外、您能否确认 ROV Classic 是否正常工作。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 Windows 7 SP1 x64计算机上的 CCS 8.1.0.00011。 至于 XDCtools、不知怎么、我有一组:

    xdctools_3_25_03_72
    xdctools_3_31_00_24_core
    xdctools_3_31_01_33_core
    xdctools_3_32_00_06_core
    xdctools_3_32_01_22_core
    xdctools_3_32_02_25_CORE xdctools_3_50_03_core_3_02_50_30_20_20_core_tools_30_03_core_3_30_30_20_430_20_20_core_tools_03_core_3_30_20_20_04_20_20_core_core_tools_03_core_3_30_20_20_20_20_20_20_core_tools xdctools xdctools xdctools_03_core_
    
    
    
    
    
    

    没有人工作。 但我已经明白了您的观点、尝试了工具组合、发现当使用 BIOS_6_46_04_53或 UIA_2_00_06_52时、ROV 无法启动。 当两者都是早期版本时、ROV 视图会打开。

    不知怎么说我有一个动物园

    BIOS_5_42_02_10
    BIOS_6_45_00_20
    BIOS_6_46_04_53
    UIA_1_02_00_07
    UIA_2_00_02_39
    UIA_2_00_06_52

    WfM 现在、如果没有其他注释、将标记为 Resolved (已解决)。

    谢谢。