This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 6.1.3

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706110/ccs-code-composer-studio-6-1-3

工具/软件:Code Composer Studio

大家好, 当我尝试将项目传统导入 CCS 时 ,我收到此错误:  

请参阅下面的详细信息。
错误:名为"pwmm"的工程已存在于工作区中!

我的 Code Composer Studio 6.1.3

请提供任何建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该错误意味着工作区文件夹中已存在该名称的工程。 因此、即使其中的内容未显示在 Project Explorer 视图中、也请检查当前工作区文件夹中是否存在同名的物理文件夹

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如 Ki 所述、工作区文件夹内应该有一个具有该名称的物理文件夹。 您知道 CCS 中的每个新项目都相应地成为工作区文件夹中的新物理文件夹。 因此、与您遇到的错误相关、解决方案是查找具有类似名称的文件夹并尝试重命名该文件夹、或者尝试为要创建的新项目选择另一个名称、而不是重命名该文件夹。


    此致、
    Hossein 先生