This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2011:CCS 8.1 Project Import Fails with older CCS 7.x project

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706105/ccs-msp430f2011-ccs-8-1-project-import-fails-with-older-ccs-7-x-project

器件型号:MSP430F2011

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试将项目导入新的 CCS 8.1安装时、当我尝试导入上次与 CCS 7.x 搭配使用的项目时、会出现错误。 错误消息详细信息为:

请参阅下面的详细信息。
错误:无法解释工程的元数据、因此导入失败、无法对工程的最佳67411B0-01'进行导入。 请联系支持部门。

我使用的是 Windows 10 Pro 1803 (内部版本17134.112)和 Code Composer Studio 版本:8.1.0.00011。 仅限 Windows Defender 防病毒软件。  

如果 TI 有人希望他们调查此问题、我可以提供我要导入的项目文件。

我不确定该项目最后使用的是哪个版本的 CCS、但我认为它是7.2。 我已迁移到新 PC、刚刚安装了最新的 CCS。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/CCS-bug-report-logs.zip

Dennis Cote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    如果您可以提供这些项目文件(项目文件夹中的.*项目文件),这将非常有用。 如果您不想公开发布、您可以通过私人邮件将其发送给我。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我明白了。

    我之前曾尝试使用 File->Open Projects from File System,该文件在该目录中创建了一个.project 文件。 删除该项目文件后、依次选择"Project"->"Import CCS Projects..." 函数按预期工作、现在我可以重新构建项目。

    不过、感谢您提供的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 是的、您需要对 CCS 工程使用后一个选项。 很高兴听到您解决了问题、并感谢您的更新!