Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338, MSP430F6438, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5338 主题中讨论的其他器件: MSP430F6438、 MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用的微处理器在尝试对其进行调试时似乎会导致 Code Composer Studio 崩溃。
我正在使用两个具有 MSP430-TS430PZ100C 插座的不同微处理器(MSP430F5338和 MSP430F6438)。 芯片或插座均未进行任何修改。 我最终想将 F5338用于我的最终设计。
当我使用 F6438启动调试模式时、程序会正常加载代码。 但是、当我尝试在连接了 F5338的情况下进行调试时、CCS8将挂起、直到我强制程序关闭(我确保更改项目设置中使用的芯片)。 程序将成功构建、然后在调试器完成加载之前看起来冻结。 我在这个过程中等待了20分钟、然后最后结束了它。 我还尝试重新启动 CCS8和我的 PC、但两次重新启动均未解决问题。 我尝试使用 MSP-FET430UF 和 MSP-FET 闪存仿真工具、并且使用这两个器件、结果相同。