This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:CCS/TMS320C6713B

Guru**** 2252540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/705396/ccs-tms320c6713b-ccs-tms320c6713b

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 Code Composer Studio v2.2。

但是、无法从 TI 网站下载文件。

我不知道如何下载 CCS v2.2。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否有任何特殊原因需要特定的旧版本? 如果可能、我建议使用更高版本。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    为什么在 TI 网站上提供 CCS 的免费许可证时不使用 CCS 的更高版本?  我在这里为您附上此免费许可证。

    e2e.ti.com/.../ccslicense.zip

    如需更多信息、请查看 链接。

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    它是否可免费用于商业用途?

    我们的开发环境是 Ver 2.2。 因此我尝试使用 Ver 2.2。
    较高版本中出现构建错误。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    它是否可免费用于商业用途?

    我们的开发环境是 Ver 2.2。 因此我尝试使用 Ver 2.2。
    较高版本中出现构建错误。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是我们不推荐或支持此类旧版本。 甚至 CCSv3.3也更好。 但我将看到我是否可以为您申请 CCS v2.2的副本。 当我获得更多信息时、我将回复您的私人邮件

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不这么认为。 我找不到 CCS 2.2的任何链接和免费许可证。 也许您可以要求 TI 提供此版本的免费许可证、但据我所知、TI 政策中并未发布此版本的免费许可证。 我认为它太旧了、因此 TI 不希望在提供更高版本的情况下发布更多支持。

    此致、
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YeongJae
    我已通过私人邮件回复

    谢谢
    Ki