This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F148:MSP430FEt

Guru**** 2931690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/705288/ccs-msp430f148-msp430fet

器件型号:MSP430F148

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试转到调试(启用 msp430fet)时、我收到错误"MSP430:初始化仿真器时出错:尝试初始化 USB FET 编号2、但仅找到1个 USB FET "

我的430fet 的序列号以"17"开头、因此它是一个新的序列号。  需要帮助。  提前谢谢。

此致 Bob Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您是否连接了2个 MSP430 FET?  该消息听起来像是您已设置了目标连接来连接到系统中的第二个连接、但它仅查找一个连接。  如果系统中只有一个、则需要更改调试连接。

    如果您转到项目的属性、然后单击左侧树形结构中的"General"、您应该会看到一个类似的屏幕。  我单击了连接字段旁边的下拉箭头。  这显示了可能的连接类型。  默认情况下、它应该为 TI MSP430 USB1。 在您的案例中、我认为这将显示 TI MSP430 USB2。  尝试将其更改为 USB1。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-这就是!!!

    此致
    Bob