This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在处理一个旧项目、该项目是使用6713 DSP、CCSv3.3 SR8、DSP/BIOS v 5.32、CGT 6.1.8和 Blackhawk USB560M 交付给我们的。 项目的最早阶段可追溯到2007年。 此设置要求我们运行具有管理权限的32位 Windows。 此外、没有比 Vista 更新的 Windows 版本允许我从 CCSv3.3的默认 BIOS 版本5.31成功切换到5.32、而不会出现 Vbd.dll 错误。 在 Vista 上,如果组件管理器专门设置为以管理员身份运行,则可以避免 Vbd.dll 问题。 在 Windows 7上尝试此操作不起作用。
调试时、我们非常依赖于 log_printf 功能。 我知道、较新版本不再支持该功能(RTA/RTDX)。 我过去尝试过使用 CCSv5和 DSP/BIOS v5.32运行、这使我能够查看 LOG_printf 输出、但不能实时查看、只能在调试器停止时查看。 我在将 BIOS 版本更改为5.32以上而不崩溃时遇到问题。
几个月前、我意识到如果我增加了系统堆栈大小和特定线程堆栈大小、我可以使更新的 DSP/BIOS 版本正常工作。 最后、我免费安装了附带5.42系列 DSP/BIOS 和 CGT 7.4.4的 CCSv5.5。 我重建了并且 LOG_printf 正在实时工作、一切都很好、除非我执行%f LOG_printf、否则 printf 日志仅显示字母"f"、而不显示浮点值。
我意识到、即使打印浮点值也没有记录。 我在一些论坛帖子中看到、它仅在浮点 DSP 上允许。 是否有方法在 CCSv5.5中恢复此功能? 否则、我必须乘以比例因子并转换为 int 或其他内容。
我查看了解释目标传递给 CCS 的格式字符串的 Java 代码(并与作者交谈)。 代码中当前没有针对'%f'的处理程序。
Alan