This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:是否重新定位 CCS Cloud 示例项目?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/704496/ccs-msp430fr2433-retarget-a-ccs-cloud-example-project

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430FR4133MSP430WAREMSP-EXP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

使用 TI Resource Explorer、我上传到 CCS Cloud 一个适用于 MSPWare/Driverlib 的"空项目"示例。  目标似乎是 MSP430FR4133。  对于 FR2433具有但不具有 FR4133的未定义宏符号 EUSCI_A!_BASE、编译错误。  因此、我想重新定位项目。

在 Target/Properties (目标/属性)中、目标字段不可更改(无法单击以选择、无下拉菜单等)

接下来、我尝试创建一个新的空项目、选择我的目标 FR2433、然后将各种源目录复制到项目中(my /src、 /driverlib、board.h)。  现在、编译器无法从/driverlib 中找到 include 文件、例如 gpio.h

是否有方法将 示例项目更改为其他目标?   CCS Cloud 中是否有一个特定系列成员的示例、不可重定位?

在另一篇文章中、有人告诉我使用 CCS Desktop、CCS Cloud 仅用于示例。

我假设我可以将我需要的 driverlib 源文件从/driverlib 目录复制到 我的并行/src 目录中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Lloyd konneker">是否有方法将 示例项目更改为其他目标?   CCS Cloud 中是否有一个特定系列成员的示例、不可重定位?

    如果我正确理解了所有内容、您创建了一个包含所有内容(driverlib 等)的 MSP430Ware 项目并将其上传到云中、是这样吗? 如果是这样、您将必须离线重新定位所有内容、然后上传。 我在项目 00_EmptyProject 上执行了此操作、该项目包含项目中已存在的 driverlib 源文件。  

    从离线 CCS 导入此项目后、我将其重新定向到 FR2433并将其导出到.zip 文件中(右键单击该项目、然后选择 Export -> General -> File System -> Select a directory -> Select the all the files of the project)。

    然后、我将项目重新导入到云中并重建了它。 它工作正常。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我没有使用 CCS Desktop (您称为脱机的内容)重新定位示例项目。 我刚刚使用 Resource Explorer 将其上传到 CCS Cloud、我希望能够从 CCS Cloud 中重新定位它。

    因此、我现在的理解是、许多示例可能无法用于与示例项目目标不同的目标、并且没有(容易?) 在 CCS Cloud 中重新定位它们的方法。 (如果目标与原始目标没有太大差异、一些示例可能适用于不同的目标。) 因此、如果您的目标没有示例项目(如上所示、FR2433没有示例项目)、则使用 CCS Cloud 可能会让您运气不佳、直到 TI 为每个目标构建示例、尤其是新的 LaunchPad MSP-EXP430FR2433。

    现在、我已经安装并正在使用 CCS Desktop。 在这里、由于我有使用 Eclipse 的经验、因此很容易重新定位。

    所以我的问题得到了解决。 此主题只是 CCS Cloud 潜在用户的警告。