This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用 OPENOCD 可以#39;t 暂停

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/720664/tms570ls1224-tms570-can-t-be-halted-using-openocd

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-TMS57012

大家好、

我是 Hercules 初学者。 我有一个带有 TMS570LS1224的 Launchpad。 正如我所知、XDS110位于电路板上、支持 CMSIS-DAP。 因此、我尝试使用 OPENOCD 来访问 TMS570内部存储器并了解如何访问 cortex R4。 目前、我可以使用 OPENOCD 连接目标设备。 但器件不能暂停(等待暂停超时)。 请参考下图。
是否有任何身体有这方面的经验? 谢谢。

环境:
Windows 8
openocd 0.10
Launchxl2-TMS57012

Windows 命令行:

openocd -f My_XDS110.cfg -f 脚本/target/ti_TMS570LS1224.cfg

My_XDS110.cfg 的内容:

接口 CMSIS-DAP
CMSIS_DAP_vid_pid 0x0451 0xBEF3
传输选择 JTAG


ti_TMS570LS1224.cfg 的内容

TMS570LS1224
设置 DAP_TAPID 0x2B95502F
设置 JRC_TAPID 0x2B95502F

源[查找 target/ti_tms570.cfg]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们刚刚注意到这个主题。 您是否成功通过了此项计划?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我将假定你已经通过了这个。 我再次对答复缓慢表示歉意。 如果您仍有问题、请随时回复或开始新主题。 如果要创建新线程、请选择 Code Composer Studio 作为软件。 这将有助于将该主题发送给正确的人员。

    此致、
    John