This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:TI 云 IDE 安装

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/719432/ccs-msp430fr6989-ti-cloud-ide-installation-for-ti-cloud

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 支持:

我想在 Win10 64位系统上使用带 Google Chrome (最新版本)的 CCS Cloud、但 由于某种原因、当我想运行项目时、TI Cloud Agent 无法启动。
扩展 TI 云桥已启用、且匿名模式已关闭。
我已经卸载了 TI 的 Co可能 代理、并执行了 CCS Cloud 希望我再次执行的所有操作、以修复该问题。 但 在刷新甚至重新启动后、误差仍然是八倍。
您是否有任何想法、还有什么原因呢?

此致

Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    当您说"TI Cloud Agent 无法在我想运行项目时启动"时、我想确保我理解。  您是否意味着、当您在 CCS Cloud IDE 中单击运行按钮时、它会始终要求您同时安装扩展名和 Cloud Agent、即使您已经安装了它? 如果您收到错误消息或其他对话框、您能描述一下吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的重播。 当我点击运行按钮时、CCS 可能始终要求我反复安装 TI Cloud Manager、而不管它是否已安装-至少我可以在 PC 上安装的软件列表中看到它。

    对话框如下:
    无法启动 TI Cloud Agent:启动 TICloudAgent 失败。 请执行下列操作并重试您的操作。
    步骤1:下载并安装 TI Cloud Agent 应用程序

    扩展似乎可以正常工作。 这有点奇怪,我不知道该怎么做,如何解决这个问题。 也许您可以提供帮助。



    谢谢
    Hendrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrik、

    感谢您的确认。 更多问题:

    • 您是不是代理?
    • 您的 Windows 登录帐户是否具有管理员权限?
    • 您能否生成日志文件并将其发布在此处(请参阅  )

    谢谢、Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    很抱歉我的重播太晚了,上周生病了。 不管怎样,关于您的问题,我的代理和我的普通帐户没有管理员权限,但我安装了 TICloudAgent 作为管理员。 请在安装日志文件下方查找。

    此致、  
    Hendrik  

    _________________________________________________________

    日志从2018年8月27日13:01:45开始
    首选安装模式:Win32
    尝试在 Win32模式下初始化安装程序
    已成功初始化模式 Win32
    [13:01:45]安装程序名称:多云 agent__2_msp430 (1).exe
    [13:01:46] installer_command_line_arguments:
    [13:01:46] installer_command_line_arguments:
    准备安装
    [13:01:53] BuildID:0.5 1956
    准备安装
    解压缩文件
    删除文件
    [13:01:59]无 C:\Users\install\AppData\Local\Texas Instruments\TIC扩音器
    [13:01:59] FEATE_WebSocket _MAXCONNECTIONSPERSERVER 设置为16。
    安装 npTIC扩音器 AgentLauncher.dll
    正在执行 regsvr32 /s C:\Users\install\TIC扬 声器代理/plugins/npTIC扬 声器代理启动器.dll
    脚本退出代码:0

    脚本输出:

    脚本 stderr:

    执行 C:\Users\install\TIC扩音器 Agent/util/install-certs.bat
    脚本退出代码:0

    脚本输出:

    C:\Users\install\TIC扬 声器 Agent\util>certutil -addstore "TrustedPubliser" C:\Users\install\TICLOU~1\util\\ti1.p7b
    TrustedPublisher Vertrauenswürdige Herausgeber
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素6:
    串行器:5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.02.2010 02:00
    全向转速:08.02.2020 01:59
    集团:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):495847a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f

    DAS Zertifikat "VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA" befindet sich bereits im Speicher。
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素5:
    串行器编号:18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.11.2006 02:00
    全向转速:17.07.2036 01:59
    集团:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5、OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    Stammzertifikat:Antragsteller Estimmt mit austeller überein
    Zertifikathash (SHA1):4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5

    DAS Zertifikat "VeriSign 3级公共初级认证机构- G5" befindet sich bereits im Speicher。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素4:
    串行编号:7ba5aab20f054f4560edc8991e62a27
    奥斯特勒:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    镍铬合金电表:2012年7月25日02:00
    全向转速:2013年7月26日01:59
    目标用户:CN=德州仪器公司、OU=数字 ID 3类- Microsoft 软件验证 v2、O=德州仪器公司、L=Dallas、S= Texas、C= US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):50fcdbea5930e04e0ced6746715f2380ec6d03a9

    DAS Zertifikat "Texas Instruments Incorporated " befindet sich bereits im Speicher。
    certutil:-addstore-Befehl wurde erfolderich ausgeführt。

    C:\Users\install\TIC扬 声器 Agent\util>certutil -addstore "TrustedPubliser" C:\Users\install\TICLOU~1\util\\ti2.p7b
    TrustedPublisher Vertrauenswürdige Herausgeber
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素6:
    串行器:5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.02.2010 02:00
    全向转速:08.02.2020 01:59
    集团:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):495847a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f

    DAS Zertifikat "VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA" befindet sich bereits im Speicher。
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素5:
    串行器编号:18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.11.2006 02:00
    全向转速:17.07.2036 01:59
    集团:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5、OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    Stammzertifikat:Antragsteller Estimmt mit austeller überein
    Zertifikathash (SHA1):4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5

    DAS Zertifikat "VeriSign 3级公共初级认证机构- G5" befindet sich bereits im Speicher。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素2:
    串行器:1124ac88d0430481e0ea40ef04118a9
    奥斯特勒:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:04.10.2011 02:00
    全向转速:2012年10月4日01:59
    目标用户:CN=Texas Instruments Inc、OU=Stellaris MCU、OU=Digital ID Class 3 - Microsoft 软件验证 v2、O=Texas Instruments Inc、L=Austin、S=Texas、C=US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):bcccf267cee6b58b3818782d26f4307bcb6a4f

    DAS Zertifikat "Texas Instruments Inc" befindet sich bereits im Speicher。
    certutil:-addstore-Befehl wurde erfolderich ausgeführt。

    C:\Users\install\TIC扬 声器 Agent\util>certutil -addstore "TrustedPubliser" C:\Users\install\TICLOU~1\util\\ti3.p7b
    TrustedPublisher Vertrauenswürdige Herausgeber
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素6:
    串行器:5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.02.2010 02:00
    全向转速:08.02.2020 01:59
    集团:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):495847a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f

    DAS Zertifikat "VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA" befindet sich bereits im Speicher。
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素5:
    串行器编号:18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.11.2006 02:00
    全向转速:17.07.2036 01:59
    集团:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5、OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    Stammzertifikat:Antragsteller Estimmt mit austeller überein
    Zertifikathash (SHA1):4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5

    DAS Zertifikat "VeriSign 3级公共初级认证机构- G5" befindet sich bereits im Speicher。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素1:
    串行器:558c8cedb57ce54fa6fb351fb84b222f
    奥斯特勒:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:15.04.2014 02:00
    全向转速:17.04.2015 01:59
    集团柜员:CN=德州仪器、OU=WCS、O=Texas Instruments、L=Dallas、S=Texas、 C=US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):c76e488afc115ad09da669cbe413316fe56e9438

    Das Zertifikat "Texas Instruments"甜点心、让人对斯派克丝特有一个不好的地方。
    certutil:-addstore-Befehl wurde erfolderich ausgeführt。

    C:\Users\install\TIC扬 声器 Agent\uutil>certutil -addstore "TrustedPubliser" C:\Users\install\TICLOU~1\util\\Ti4.p7b
    TrustedPublisher Vertrauenswürdige Herausgeber
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素6:
    串行器:5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.02.2010 02:00
    全向转速:08.02.2020 01:59
    集团:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):495847a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f

    DAS Zertifikat "VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA" befindet sich bereits im Speicher。
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    要素5:
    串行器编号:18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
    奥斯特勒:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:08.11.2006 02:00
    全向转速:17.07.2036 01:59
    集团:CN=VeriSign 3级公共主认证机构- G5、OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. -仅限授权使用,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    signatur immt mit dem öffentlichen Schlüssel überein。
    Stammzertifikat:Antragsteller Estimmt mit austeller überein
    Zertifikathash (SHA1):4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5

    DAS Zertifikat "VeriSign 3级公共初级认证机构- G5" befindet sich bereits im Speicher。
    韦兰德特 Zertifikate:

    Genaue Übereinstimmung:
    元素0:
    串行编号:39ad63d2f5c9efdc46d734ae5e381b8f
    奥斯特勒:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=使用条款,位于 https://www.verisign.com/rpa (c)10,OU=VeriSign 信任网络,O=VeriSign, Inc.,C=US
    nicht vor:26.02.2014 02:00
    全向转速:2017年2月26日01:59
    目标用户:CN=德州仪器公司、OU=数字 ID 3类- Microsoft 软件验证 v2、O=德州仪器公司、L=Dallas、S= Texas、C= US
    Kein Stammzerfikat
    Zertifikathash (SHA1):ee0c8ba018ce926432c3cc23523a34073d01954a

    DAS Zertifikat "Texas Instruments Incorporated " befindet sich bereits im Speicher。
    certutil:-addstore-Befehl wurde erfolderich ausgeführt。

    脚本 stderr:

    安装目标支持(这可能需要一些时间)
    执行 C:\Users\install\TICloudAgent/node.bat
    脚本退出代码:0

    脚本输出:
    为[内核、MSP430、MSP430]安装 Windows 驱动程序
    需要安装其他文件以支持选定的配置。 开始安装过程。

    CCS_base/DebugServer/propertyDB/MSP430_FlashProperties.xml
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_CDC/installCerts.bat
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_CDC/USB_CDC_CERT.p7b
    CCS_base/emulation/TPI/tpi_ds.ini
    CCS_base/common/targetdb/drivers/TI_reg_IDS/MSP430_regids.xml
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_CDC/msp430tools.cat
    ccs_base/emulation/TPI/TPIMPSP430.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/FlashMSP430.dll
    CCS_base/common/bin/MSPAutoDetector.exe
    ccs_base/common/bin/ti_logger.dll
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64/umpf3410.I51
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64/ump3410.cat
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_CDC/msp430tools.inf
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64/usbuart3410.in
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_eZ-RF/USB_eZ_RF.p7b
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_eZ-RF/430cdc.cat
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64/umpusbvista.sys
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_eZ-RF/430CDC.in
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_eZ-RF/installCerts.bat
    ccs_base/common/targetdb/setup_parser.xsd
    CCS_base/common/bin/CCRe.dll
    ccs_base/common/targetdb/setup_parser_cache.xsd
    ccs_base/common/bin/minidump.dll
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64/difxapi.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/BatchDriverInstaller.exe
    CCS_base/DebugServer/drivers/msp430.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/FlashDLLDB.xml
    ccs_base/common/bin/fsutil.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/DebugProperties.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/DSLite.exe
    ccs_base/common/bin/xerces-c_2_8.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/LibraryLoader.dll
    ccs_base/common/bin/setup_parser.dll
    CCS_base/DebugServer/compons/components.txt
    ccs_base/DebugServer/bin/tiofr_gnu.dll
    CCS_base/DebugServer/propertyDB/FlashPropertiesTranslator.xml
    CCS_base/DebugServer/propertyDB/PropertiesDB.xml
    CCS_base/DebugServer/schemes/PropertiesDB.xsd
    CCS_base/DebugServer/bin/XPCOMUtility.dll
    CCS_base/DebugServer/schemes/PropertiesSaveSetting.xsd
    CCS_base/DebugServer/bin/ti_xpcom.dll
    CCS_base/DebugServer/scripts/flash.DSLS
    CCS_base/DebugServer/bin/tiofr11.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/tiofr_tiine.dll
    CCS_base/DebugServer/scripts/help.DSLS
    CCS_base/DebugServer/scripts/load.DSLS
    CCS_base/DebugServer/scripts/memory.DSLS
    CCS_base/DebugServer/scripts/serial.DSLS
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-file-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-handl1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-debug-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-errorhandl1-1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/DebugServer.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-delayload-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-console-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
    CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64/WdfCoInstaller01009.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-excs-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-datetime-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-localization - l1-2-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-io-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-localregistration-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-heap-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-libraryloader-L1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-interlocked-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-memory-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-localization - l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-namedpipe-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-misc-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-profile-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-synch-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-string-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-processthreads-l1-1.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-processenvironment-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-sysinfo-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-threadpool-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-processthreads-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-rtlsupport-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-xstate-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-timeze-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-filesystems-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-core-util-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-conio-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-locale-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-convert-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-environment-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-heap-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-multithbyte-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crta-math-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-process-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-prive-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-runtime-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crti-stdio-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-utility-l1-0.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-string-l1-0.dll
    ccs_base/DebugServer/bin/api-ms-win-crt-time-l1-0.dll
    ccs_base/common/targetdb/drivers/TI_reg_ids/regeds.xsd
    CCS_base/emulation/TPI/tpi.ini
    CCS_base/DebugServer/bin/vcrontime140.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/msvcp120.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/msvcp140.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/ucrtbase.dll
    CCS_base/DebugServer/bin/msvcr120.dll
    安装 Windows 驱动程序(请接受 UAC 对话框):CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_CDC、CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64、CCS_base/emulation/drivers/MSP430/USB_eZ-RF。

    安装完成。

    已完成

    脚本 stderr:

    正在创建卸载程序
    创建卸载程序25%
    创建卸载程序50%
    正在创建卸载程序75%
    创建卸载程序100%
    卸载程序图标已更改
    安装完成
    日志在2018年8月27日13:02:17完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    CCS 云安装中存在一个限制、阻止它为"Windows Standard 用户"工作。  当 Windows 用户帐户创建为"标准用户"时、只要需要管理员操作、Windows 将提示您输入管理员用户 ID 和密码。 然后、Windows 将使用管理员帐户的凭据运行该操作。  这会给 CCS 云带来问题、因为 CCS Cloud 安装程序会将一些文件放在管理员的帐户中、而不是原始用户中。 最终结果是 CCS 云代理将不起作用。  请注意,Windows UAC 提示与以管理员身份登录的提示不同。  在 UAC 情况下,Windows 询问您是否可以使用提升的权限运行该进程,但它不会更改呼叫进程的登录凭据。

    我无法从日志中得知您是否使用的设置是您的用户帐户是标准用户、但如果您说您的帐户没有管理员权限、这可能是正在进行的操作。  我在 CCS Cloud 中没有解决此问题的权变措施、但我们计划在未来几个月内解决此问题。  您可以选择使用 Energia IDE 或完整 CCS 安装。  这两种安装都需要更大的安装、但在您的方案中应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢您的回复、很抱歉我的回复很晚。 事实上,有限的权利是造成这一问题的原因。 同时、我决定使用 CCS 和 Energia 作为 IDE、这两种 IDE 都很适合我。  

    再次感谢、祝您愉快。

    Hendrik