This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/722409/ccs-tms320f28377s-c28xx_cpu1-error-error--1044-0x0-the-debug-probe-reported-an-error

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 TMS320F28377S 构建自己的电路板。

现在、我在 CCS 中尝试使用 XDS110对其进行编程时遇到此错误

向下复制 CCS 消息-这意味着什么?

 如 e2e.ti.com/.../596509中所述

我禁用了运行到符号选项。

同一软件在启动板(XDS100v2)上运行。

此致

勒内

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0xC095)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00130@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\work\uC_Shield\Matlab 板载测试\BoardTest_ERT_RTW\ccs_Project\Debug\BoardTest.out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 PC:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005FC00@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_en.alg 时无法运行目标
C28xx_CPU1:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前、执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"恢复"按钮)。  如果这无助于成功执行闪存擦除/加载、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进一步调试。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D22E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D214@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_ds.alg 时无法运行目标
C28xx_CPU1:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前、执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"恢复"按钮)。  如果这无助于成功执行闪存擦除/加载、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进一步调试。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入寄存器 PC:目标未连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已解析所有 uC 引脚、现在它起作用了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rene、

    很高兴听到您能够解决这个问题。

    此致、
    John