This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9) C28xx_CPU1:无法确定 TA

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/722187/ccs-tms320f28379d-c28xx_cpu1-error-error--1044-0x0-the-debug-probe-reported-an-error-confirm-debug-probe-configuration-and-connections-reset-the-debug-probe-and-retry-the-operation-emulation-package-8-0-27-9-c28xx_cpu1-unable

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

我使用自己的板并加载代码。 当我运行 CPU1时、遇到这些错误并停止调试。 我没有在此项目中设置任何断点。 我使用 CCSv7、4。 我不知道如何解决它... 请告诉我如何解决此问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面的链接解释了实际错误、以及一些可以帮助您了解发生了什么的线程。
    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    根据您的描述、我不确定问题是在代码加载到您的器件之后还是之前发生。 如果问题发生在加载代码之前、则可能是连接有问题(如上面的链接所示)。 如果问题发生在正确加载和运行代码后、则可能会触发硬件故障并触发问题(上面链接中的一些讨论也会有所帮助)。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    问题发生在 progream 加载后、单击运行代码时、在运行到 InitSysCtrl 后 、它触发硬件故障并触发问题、我已检查晶体和电源、但问题仍然存在。  

    C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)  
    C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
    C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
    C28xx_CPU2:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)  
    C28xx_CPU2:错误:(错误-1135 @ 0x852E)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)  
    C28xx_CPU2:20次尝试后无法确定目标状态
    C28xx_CPU2:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供更多详细信息。 此时、问题似乎是您的代码正在运行、但在代码流中的某个点、它会锁定器件并导致调试探针无法控制其执行。

    在这种情况下、您必须对自己的代码进行正确调试、并查看是否有任何可能导致代码崩溃的方面。 C2000论坛中的专家会更愿意在这种情况下为您提供帮助、因此我会尝试将此问题发布在此处。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。