This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 Ubuntu 18.04 LTS 中将 tirslk_maze_1_00_00导入到 ccsv8时出现以下错误

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/720042/ccs-when-importing-tirslk_maze_1_00_00-into-ccsv8-in-ubuntu-18-04-lts-getting-following-error

主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

请参阅下面的详细信息。
错误:无法解释项目'Lab08_Switches_LED'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    此错误的最常见原因是您没有安装设备支持。 在本例中、这将是 MSP432。 如果确实安装了 MSP432器件支持、则可能是项目元数据已损坏。 我能够将同一示例导入到我的 Ubuntu 16环境中、而不会出现任何问题。 您能否压缩并附加整个 Lab08_Switches_LED 项目文件夹?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的

    e2e.ti.com/.../Lab08_5F00_Switches_5F00_LED.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有什么发现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的时间。 感谢您提供所附项目。 它没有任何问题、因为我能够毫无问题地将其导入到我的 CCSv8.1工作区中。 请检查以确保为 CCS 安装安装安装了 MSP432器件支持。 测试这种情况的最快方法之一是查看是否可以为 MSP432P401R 创建新的 CCS 工程。 如果您有能力、那么您就可以获得 MSP432器件支持、该问题与特定于您的环境的其他问题有关。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 tirslk_maze_1_00_00文件重新加载到 ccsv8中、现在所有目录都加载正常。  

    谢谢你