This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDK5718:目标连接错误-- CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标读取0x4AE0C204失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, TMDSIDK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/723384/ccs-tmdxidk5718-target-connect-error-----cortexa15_0-gel-error-while-executing-ontargetconnect-target-failed-to-read-0x4ae0c204

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件: TMDSIDK437X

工具/软件:Code Composer Studio


您好!
请告诉我如何清除错误并到达 main()?

[我的操作]

- CCS740。
TMDXIDK5718。
-安装了多个 AM57处理器 SDK RTOS:
   PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_3_01_00_06
   PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_4_01_00_06
   PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_4_02_00_09
   PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_4_03_00_05
   PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_5_00_00_15
-在 CCS 上
   -为 IDK_AM571X/XDS100v2/CtxA[ARM]/EmptyProject (使用 main.c)创建一个新项目。
   -构建
   -启动目标配置文件(ccxml)
   -连接到 A15内核>>>错误。

[控制台输出]

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>AM571x Cortex M4启动序列正在进行中... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>AM571x Cortex M4启动序列完成! <<<--
Cortex_M4_IPU1_C1:GEL 输出:->>>AM571x Cortex M4启动序列正在进行中... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C1:GEL 输出:->>>AM571x Cortex M4启动序列完成! <<<--
C66xx_DSP:GEL 输出:->>>AM571x C66x DSP 启动序列正在进行中... <<<--
C66xx_DSP:GEL 输出:-->>AM571x C66x DSP 启动序列完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:-->>AM571x Cortex A15启动序列正在进行中... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>AM571x Cortex A15启动序列完成! <<<--
IcePick_D:GEL 输出:IPU RTOS 从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IPU SIMCOP 从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IVAHD C66从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IVAHD ICONT1从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IVAHD ICONT2被从等待复位中释放。
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:->>将调试 DPLL 设置配置为1.9 GHZ <<---
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:>正在设置 DebugSS 1.9GHz ...
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:<使用设置 DebugSS 跟踪导出时钟(TPIU)到97MHz 完成
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:<使用 Setup DebugSS PLL 时钟1.9GHz 完成
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:<使用设置 DebugSS ATB 时钟380MHz 完成
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:<使用设置 DebugSS 跟踪导出时钟(TPIU)到97MHz 完成
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:->>打开调试检测所需的 L3_INSTR 和 L3_3时钟<<< ----
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:-<<启用 L3仪表时钟>>>--
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:->>>映射计时器支持源到默认内核<<<< ----
CS_DAP_PC:GEL 输出:Cortex-A15 1不处于 WIR 模式、因此无需执行任何操作。
CortexA15_0:GEL 输出:-->>AM571x 目标连接序列开始... <<<--
CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标无法读取0x4AE0C204
        AT (*(unsigned int *) 0x4AE0C204)&0xF0000000)[AM571x_startup_common.gel:85]
        在 AM571x_show_device_info ()[AM571x_startup_common.gel:73]
        在 AM571x_target_connect_sequence ()[AM571x_startup_common.gel:33]
        在 OnTargetConnect()

我的 CCS 项目已附加:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/180829_5F00_JustMain_5F00_ccs740_5F00_tmdxidk5718.zip

[ P.s.]

-SD 引导正常。
   - Linux
   - RTOS EtherCAT_SLAVE

TMDSIDK437X 还可以。 类似的操作到达 main()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您很可能之前在目标上运行的代码预先初始化并保护某些寄存器。 这可以从 SD 卡运行、也可以从板中闪存中预编程的代码运行。 我建议更改引导模式或简单地卸下 SD 卡、断开与内核的连接并从外部引导/复位电路板。

    此时、无论是项目还是 JTAG 连接都不会影响这一点。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他尝试的建议是断开与目标的连接、以及:

    对目标进行下电上电

    或执行 系统复位

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Desouza 和 Lee、
    非常感谢您的解决方案。
    我可以看到在 main()处暂停。

    在我的案例中、板载 QSPI NOR 闪存包含 Android。
    我从复位到连接 A15有2.5秒的时间。

    我尝试了 CCS 系统复位(Ctrl+Shift+S)和板载 WarmReset 按钮。 这两个都成功了。
    我喜欢使用 WarmReset 按钮进行快速操作。