This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:CCSv8:从应用中心安装 C5500编译器失败。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/721994/ccs-tms320vc5509a-ccsv8-installation-of-c5500-compiler-from-app-center-fails

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

I'v 最近从 CCSv5升级到 CCSv8、但无法从应用中心安装 C5500编译器。 我得到以下错误:

此致、

Ragnar Eckhoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一帖子中缺少以下图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ragnar、

    我能够从 CCS App Center 将 C5500编译器安装到我的 CCSv8.1中。

    通常、安装程序会写入位于 ccsv8/install_logs/目录下的日志 。

    您能否检查其中的.log 文件尾并查看是否可以发现安装步骤中的任何问题? 有时、它们可以显示路径、可访问性/权限、下载或损坏问题、甚至可疑删除(未找到文件.exe)的证据、这些问题可能是由于防病毒软件无意中阻止执行或隔离安装程序可执行文件而导致的。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在查看日志文件、但无法找到任何线索。

    通过搜索 e2e、我找到了一个指向可以直接下载和安装 C5500编译器的站点的链接。 它执行了该操作、因此我的系统现在已启动并运行。

    此致、

    Ragnar