This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:为...生成激活上下文失败 tpic6x.dll"。 从属装配体 Microsoft.VC90.MFC,进程架构...

Guru**** 2618385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/718936/compiler-activation-context-generation-failed-for-tpic6x-dll-dependent-assembly-microsoft-vc90-mfc-processorarchitecture

工具/软件:TI C/C++编译器

我们将构建从运行 Windows 7的本地构建服务器迁移到运行 Windows 2016的 AWS 服务器。

事件日志现在显示此错误的可能实例:

"D:\zzzzzzzzzzz\tools\ti\ccsv5\ccs_base\emulation\tpi\tpic6x.dll"的激活上下文生成失败。 找不到相关汇编 Microsoft.VC90.MFC、processorArchitecture="x86"、publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b"、type="win32"、version="9.0.21022.8"。 请使用 sxstrace.exe 进行详细诊断

构建似乎成功。  请确认这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到您正在使用旧版本的 CCS (CCSv5)。 CCSv5在 Windows 7上受官方支持、但不会晚于此。 我强烈建议更新您的 CCS 版本。 最好连接到 CCSv8.x

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki