This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:cc1350

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/722060/ccs-cc1350-cc1350

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

请告知、为了使为 CC1350编写的程序使用3.3V 电源电压、我应该对项目配置进行哪些配置更改、以适用于1.8V 电源电压。

RF (868 MGz)无线电部件(接收-发送)是否可在该电源电压下工作?  是否需要对无线电进行更多配置更改才能在1.8V 电源下工作?

此致

Boris Shkarban   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    要在外部电源稳压器模式下运行、请确保按照 TRM 中的第6.3.2章所述设置硬件。

    在您的软件项目中、您应该禁用 CCFG 中的 DCDC:

    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RELEGE//
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_REGLEE 0x0 //在重新充电期间在掉电
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_REGLEE 中使用 DC/DC 0x1. //在断电期间不要使用 DC/DC
    #endif
    
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE
    //#define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 0x0 //激活模式期间使用 DC/DC
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 0x1. //在激活模式
    #endif 期间不要使用 DC/DC 

    如果您使用的是外部射频开关、请确保该开关可在1.8V 电压下运行  

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的评论。

    但我无法真正找到该文件(ccfg.c)

    此类文件存在于任何驱动程序示例工程中、  但其内容仅为:

    /*
    *==== ccfg.c =====
    * CC26xx 和 CC13xx 器件的客户配置。 此文件用于
    *配置引导 ROM、启动代码和软件无线电行为。
    *
    *默认情况下、使用 driverlib startup_files/ccfg.c 设置。 但是、如果
    *需要进行更改有两种方法:
    *
    * 1. 删除此文件并在中复制 driverlib 的 startup_files/ccfg.c 文件
    *它的位置。 对文件进行所有更改。 所做的更改是对的局部更改
    *项目、不会影响其他项目。
    *
    * 2. 对 driverlib startup_files/ccfg.c 文件执行更改。 更改
    *将应用于所有项目。 此文件必须
    *保持未修改。
    *

    #include
    #include DeviceFamily_constructPath (startup_files/ccfg.c)

    我可以在磁盘上找到该文件的哪个目录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它存储在 startup_files/ccfg.c 中、但正确的方法是添加我在#include DeviceFamily_constructPath (startup_files/ccfg.c)之前发布的代码片段、如下所示:

    *==== ccfg.c =====
    * CC26xx 和 CC13xx 器件的客户配置。 此文件用于
    *配置引导 ROM、启动代码和软件无线电行为。
    *
    *默认情况下、使用 driverlib startup_files/ccfg.c 设置。 但是、如果
    需要*更改、则有两种方法:
    *
    * 1。 删除此文件并将 driverlib 的 startup_files/ccfg.c 文件复制到
    *其位置。 对文件进行所有更改。 所做的更改是
    *项目的局部更改、不会影响其他项目。
    *
    ** 2. 对 driverlib startup_files/ccfg.c 文件执行更改。 对
    该文件所做的更改*将应用于所有项目。 此文件必须
    *保持未修改。
    //
    
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_REGLEVE_/
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_REGLEY 0x0 //在重新充电期间在掉电
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_REGLEE 中使用 DC/DC 0x1. //在断电期间不要使用 DC/DC
    #endif
    
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE
    //#define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 0x0 //激活模式期间使用 DC/DC
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 0x1. //在激活模式
    #endif
    
    #include 期间不要使用 DC/DC 
    #include DeviceFamily_constructPath (startup_files/ccfg.c)