This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:CAN 引导加载程序的链接器文件反复出现错误。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/719177/ccs-tms570ls0432-recurring-error-with-linker-file-for-can-bootloader

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 TI 提供的 SafetyMCU_Bootloader 文件中的示例代码构建 CAN 引导加载程序。 我不断收到无法找到特定链接器文件的错误消息。 在我的目录之后我找不到、并且搜索结果证明效果不是很好。 是否缺少解决方案? 在某些上下文中、我目前使用的是 CCS V8。 我在目录中找不到的文件是"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/ti-tms-470/lib/libc.a "。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    [引用 user="Ron Haber">对于某些上下文、我目前正在使用 CCS V8。 我在目录中找不到的文件如下所示为"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/ti-tms-470/lib/libc.a

    有两件事让我感到困惑。 第一个是您的 CCSv8中的项目指向来自 CCSv5的编译器路径。 这是故意的吗? 第二个是文件夹名称"ti-tms-470"。 我不记得 CCSv5中使用该文件夹名称的编译器。 编译器是手动安装还是通过更新安装?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki