This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:如何更改 cmd 文件?

Guru**** 2350530 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/719801/ccs-tms320c6678-how-to-change-the-cmd-file

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

在 SYSBIOS 系统下、我想更改 cmd 文件的内存部分。 我的修改方法是选择项目,然后单击 PROJECT->RTSC Tools->platform->Edit (编辑)/View (查看)以选择相应的 BIOS 版本。 结果没有对应的软件包名称、所以我创建了一个新平台来修改内部的存储器、结果 cmd 文件没有改变、存储器没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、您正在使用哪个版本的 SYS/BIOS 和 XDCtools?

    您能否附加生成的链接器文件? 您指的是哪个存储器区域?

    当您说"单击 project->RTSC Tools->platform->Edit/view 以选择相应的 BIOS 版本"时、我不确定您的意思。 是否可以附加快照?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS/BIOS 的版本为6.33.6.50。 XDCtools 的版本是3.23.4.60。 我是说内存是指系统生成的 cmd 文件中的内存区域。 我想更改共享存储器的长度。 我在平台上对其进行了更改、但 cmd 文件的内容没有更改。

    链接器文件:

    我编辑的平台的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    很抱歉耽误你的答复。 您是否看过添加新平台的分步指南?

    rtsc.eclipse.org/.../Demo_of_the_RTSC_Platform_Wizard_in_CCSv4

    感谢您的耐心等待。