This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA71:CCSv8链接资源配置错误

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA712, MATHLIB, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/720976/ccs-dra71-ccsv8-linked-resources-configuration-error

器件型号:DRA71
主题中讨论的其他器件: MATHLIBCC2538

工具/软件:Code Composer Studio

团队

基于定制 dra712 IPU1 RTOS 的应用程序遇到了一些问题
楼宇

来自误差输出
产品'com.ti.pdk.dra7xx' v1.0.8当前未安装且不兼容
版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
产品“处理器间通信”v3.46.0.02当前未安装
并且没有兼容版本可用。 请安装本产品或
兼容版本。
产品'SYS/BIOS' v6.46.5.55当前未安装且不兼容
版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
 
我已安装为 root (sudo)
ti-processor-sdk-rtos-automotive-dra7xx-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin
目录中
USERN@nsw02:/opt/ti/rtos
共计80
drwxr-xr-x 20根 root 4096 jul 27 14:00。
drwxr-xr-x 5 root 4096 jul 27 13:58。
drwxr-xr-x 6 root 4096 jul 27 14:00 arp32_1.0.8
drwxr-xr-x 7 root 4096 Jul 27 13:59 BIOS_6_46_05_55
drwxr-xr-x 7 root 4096 jul 27 13:58 cG_xml
drwxr-xr-x 4 root 4096 jul 27 13:58 ctoolslib _2_0_0
drwxr-xr-x 8根 root 4096 Jul 27 13:58 DSPLIB_c66x_3_4_0_0
drwxr-xr-x 9 root 4096 jul 27 13:58 EDMA3_LLD_2_12_04_28
drwxr-xr-x 6 root 4096 jul 27 13:58 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
drwxr-xr-x 9 root 4096 jul 27 13:59 IPC_3_46_00_02
drwxr-xr-x 7 root 4096 jul 27 13:59 mathlib_c66x_3_1_1_0
drwxr-xr-x 6根根4096 Jul 27 13:59 NDK_2_25_01_11
drwxr-xr-x 4 root 4096 jul 27 13:59 pdk_dra7xx_1_0_7
drwxr-xr-x 5 root 4096 jul 27 13:59 processor_sdk_rtos_dra7xx_4_00_00_04
drwxr-xr-x 6 root 4096 jul 27 14:00 ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
drwxr-xr-x 7 root 4096 jul 27 14:00 ti-cgt-C6000_8.1.3
drwxr-xr-x 7 root 4096 ju27 14:00 ti-cgt-pru_2.1.5
drwxr-xr-x 7 root 4096 ju27 14:00 uIA_2_00_06_52
drwxr-xr-x 9 root 4096 jul 27 14:00 xDAIS_7_24_00_04
drwxr-xr-x 10 root 4096 jul 27 14:00 xdctools_3_32_01_22_core

我已将 CCS 安装为 root (sudo)
ccs_setup_linux64_8.0.0.00016.bin
目录中
/opt/ti/ccs800
drwxr-xr-x 5 root 4096 jul 2700:14。
drwxr-xr-x 5 root 4096 jul 27 13:58。
drwxr-xr-x 12 root 4096 jul 27 00:14 ccsv8
-rwxr-xr-x 1 根根 ,210年7月27日00:14 Code Composer Studio 8.0.0.desktop
drwxr-xr-x 9 root 4096 jul 27 00:05 xdctools_3_32_02_25_core
drwxr-xr-x 10 root 4096 jul 27 00:09 xdctools_3_50_05_12_core

Linux 信息
Linux nsw02 4.15.0-32-generic #35~16.04.1-Ubuntu SMP 星期五8月10日21:54:34 UTC
2018 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

我尝试手动添加链接的资源、但没有成功
在 Project Explorer->Properties->Resource->Linked Resources->New 中
*test01
 手动添加的变量为
   名称:TI_IPC_CG_ROOT
   网址:/opt/ti/rtos/ipc_3_46_00_02
   名称:TI_PDK_INSTALL_DIR
   位置:opt/ti/rtos/pdk_dra7xx_1_0_7
 单击 Apply (应用)和 Close (关闭)后、将删除变量
*test02
 手动添加的变量为
   名称:my_TI_IPC_CG_ROOT
   网址:/opt/ti/rtos/ipc_3_46_00_02
   名称:my_TI_pdk_install_DIR
   位置:opt/ti/rtos/pdk_dra7xx_1_0_7
 添加了变量、但它无法解决我的问题、因为名称错误

我尝试以 root 用户或用户身份运行、结果相同。
在具有 Windows 和 CCS7的主机 PC 中、可以配置或使用这些变量
手动配置。
其他项目要求需要 CCS8和 Linux 进行调试。

您能提供任何提示吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    SDK 安装说明 告诉您在同一目录中安装 CCS 和 Processor SDK;否则、您必须手动将该目录添加到 CCS 的 Product Discovery 路径中。

    下面的参考文献介绍了如何执行此操作:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_product-installation-selection.html

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的支持

    如果在/opt 中安装了工具、要应用引用的过程、CCS 应以 root 身份运行、以避免类似的错误

    收集要安装的项目时出现错误会话上下文:(profile=EPP、package.cp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、operation=、action=)。未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、com.ti.cc2538、2.0.3.01未找到包含:binary、org.eclipse.platform.ide.executable.gtk.linux.x86_64,4.7.1.M20171009-041的存储库