This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:SPNA186

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/719712/ccs-tms570ls0432-spna186

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 SPNA186尝试编译、但 遇到此错误!!! 请尽快帮助,谢谢!!!!

****为项目 hysterYales 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 2 all -O

构建目标:"hysterYales.out"

调用:ARM 链接器

flags:-mv7R4 --code_state=32 --preinclude="C:/Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/TMS570LS04x/boot_can/bl_config.h /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/hex470.exe /Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/lib -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --enum_type=packed --abi=eabi -z -m"hysteryales.map"--hag_size=0x800 --display_error_i="-xml"-ine-/ti/ccsv8/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat -link_ybs.com -cn"-/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/ofd470.exe /Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/TMS570LS04x/boot_can/Release /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include -heap_i-from-cn"-cn"i-display_i-from-ine-ine-inese-ybi-display_yout"-cn"-cn"-cn"-cn"-heap_i-display_i-display_yline_display_yout-cn"-cn"-cn"-cn_yline_display-cn"-cn"-cn_yline_display-cn"-cn-cn"-cn-cn_ybeyese-over-inese-over-in-cn"-/ti/ccsv8/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe /lib/F021_API_CortexR4_BE.lib -content-cn-cn"-cn-cn-cn-cn-cn-cn-

mv7R4 --code_state=32 --preinclude="C:/Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/TMS570LS04x/boot_can/bl_config.h /ti/ccsv8/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/hex470.exe /ti/ccsv8/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe /Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/lib -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --enum_type=packed --abi=eabi -z -m"hysteryales.map"--heap_size=0x800 -display_error_rams"--"i-linest_i_rom-"i-display_ines"--"i-display_yout"-"e-inbi-lines"-/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/ofd470.exe /Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/TMS570LS04x/boot_can/Release /lib/F021_API_CortexR4_BE.lib /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include -"i-from-"i-linep-"i-from-"i-linestries"-"i-linestine"-"i-from-"i-display_ine"-"i-from-"i-linep"-"i-from-"i-linep-"i-linep"-inch_ove"-"i-from-"i-display_ine"-"i-linestine"-"i-linestines"-ove"-"i-from-"i-from-"i-linep"-"i-line"-"i-from-"i-from-

Makefile:362:目标'hysterYales.out'的配方失败

'mv7R4'不能被识别为一个内部或外部命令、

可操作的程序或批处理文件。

gmake.1]:[hysterYales.out]错误1 (忽略)

"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl -@"ccsLinker.opt"-o "HysterYales.out"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第6行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第7行:错误#10264:Flash_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第8行:错误#10263:FLASH0内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH0存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第9行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第10行:错误#10264:堆栈内存范围与现有内存范围堆栈重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第10行:错误#10264:堆栈存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第17行:错误#10008-D:找不到文件"...\Release\fapi_UserDefinedFuncions.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第18行:错误#10008-D:找不到文件"...\Release\BL_flash.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BL_link.cmd"、第20行:错误#10008-D:找不到文件"F021_API_CortexR4_LE.lib"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/boot_CAN/BL_link.cmd"、第17行:错误#10008-D:找不到文件"...\Release\sys_core.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/boot_CAN/BL_link.cmd"、第18行:错误#10008-D:找不到文件"...\Release\sys_startup.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_CAN/BL_LINK_CMD"、第22行:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\fapi_UserDefinedFuncions.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/boot_CAN/BL_link.cmd"、行23:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\BL_flash.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_CAN/BL_LINK_CMD"、第25行:错误#10008-D:找不到文件"F021_API_CortexR4_LE.lib"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_SPI/BL_LINK.cmd"、第17行:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\sys_core.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_SPI/BL_LINK.cmd"、第18行:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\sys_startup.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_SPI/BL_LINK.cmd"、第22行:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\fapi_UserDefinedFuncions.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_SPI/BL_LINK.cmd"、行23:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\BL_FLASH_OBJ"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_SPI/BL_LINK.cmd"、第25行:错误#10008-D:找不到文件"F021_API_CortexR4_LE.lib"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第6行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK_cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第6行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK_cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK_CMD"、第7行:错误#10264:BOOT_LOAD 存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK_CMD"、第7行:错误#10264:BOOT_LOAD 存储器范围与现有存储器范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第8行:错误#10263:FLASH_API 存储器范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK_CMD"、第9行:错误#10263:FLASH0存储器范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第9行:错误#10264:FLASH0存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK_CMD"、第9行:错误#10263:FLASH0存储器范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第9行:错误#10264:FLASH0存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第10行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第10行:错误#10263:已指定 SRAM 存储器范围

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第10行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 SRAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第11行:错误#10264:堆栈存储器范围与现有存储器范围堆栈重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第11行:错误#10263:已指定堆栈存储器范围

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第11行:错误#10264:堆栈存储器范围与现有存储器范围堆栈重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第11行:错误#10264:堆栈存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第17行:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\sys_core.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第18行:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\sys_startup.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第22行:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\fapi_UserDefinedFuncions.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、行23:错误#10008-D:找不到文件"..\Release\BL_FLASH_obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM42/BOOT_UART/BL_LINK.cmd"、第25行:错误#10008-D:找不到文件"F021_API_CortexR4_LE.lib"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第6行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第6行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第6行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第6行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第7行:错误#10264:Flash_API 存储器范围与现有存储器范围矢量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第7行:错误#10264:Flash_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第7行:错误#10263:FLASH_API 存储器范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第7行:错误#10264:FLASH_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第7行:错误#10264:FLASH_API 存储器范围与现有存储器范围 BOOT_LOAD 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第7行:错误#10263:FLASH_API 存储器范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第7行:错误#10264:FLASH_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第8行:错误#10263:FLASH0内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH0存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH0存储器范围与现有存储器范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第8行:错误#10263:FLASH0内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH0存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第8行:错误#10263:FLASH0内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第8行:错误#10264:FLASH0存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第9行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第9行:错误#10263:已指定 SRAM 存储器范围

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第9行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 SRAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第9行:错误#10263:已指定 SRAM 存储器范围

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第9行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 SRAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第10行:错误#10264:堆栈内存范围与现有内存范围堆栈重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第10行:错误#10263:堆栈内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第10行:错误#10264:堆栈存储器范围与现有存储器范围堆栈重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第10行:错误#10263:堆栈内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第10行:错误#10264:堆栈存储器范围与现有存储器范围堆栈重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第10行:错误#10264:堆栈存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第17行:错误#10008-D:找不到文件"...\Release\fapi_UserDefinedFuncions.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第18行:错误#10008-D:找不到文件"...\Release\BL_flash.obj"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM46/BL_link.cmd"、第20行:错误#10008-D:找不到文件"F021_API_CortexR4_LE.lib"

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10263:矢量内存范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第31行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第32行:错误#10264:BOOT_LOAD 存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第32行:错误#10264:BOOT_LOAD 存储器范围与现有存储器范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第32行:错误#10264:BOOT_LOAD 存储器范围与现有存储器范围 FLASH_API 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第32行:错误#10263:BOOT_LOAD 存储器范围已指定

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第32行:错误#10264:BOOT_LOAD 存储器范围与现有存储器范围 BOOT_LOAD 重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第33行:错误#10264:Flash_API 存储器范围与现有存储器范围 FLASH0重叠

"./SafetyMCU_Bootloader/RM48/BL_link.cmd"、第33行:错误#10263:FLASH_API 存储器范围已指定

致命错误#99900:已达到错误限制;检测到100个错误

>>编译失败

Makefile:362:目标'hysterYales.out'的配方失败

Makefile:358:目标'all'的配方失败

gmaking[1]:***[hysterYales.out]错误1.

gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick、

    构建命令中有一些看起来奇怪的东西。

    [引用 user="karthick ganeshan"]-i"C:/ti/ccsv8/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat -i"hysterYales.out\"\"hysterYales.bin\"-i"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/ofd470.exe -i"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/hex470.exe -i"C:/ti/ccsv8/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "

    i 选项是库搜索路径选项。 其参数应该只是要搜索库的目录。 上述命令中的参数看起来不正确。 tiobj2bin 调用通常是编译后处理步骤、而不是链接器选项的一部分。 编译后处理步骤将位于 Project Properties->Build->Steps 选项卡下。

    您是否遵循一些已记录的步骤将文件和命令添加到项目中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有、我没有任何提供任何说明的文档、如果您能为我提供可用的说明、我将不胜感激。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道包含特定说明的文档、这将是 Hercules 器件论坛中的更多问题。 我提出这个问题的原因是为了了解您是否遵循了 TI 建议的一些步骤、并且仍然有问题。

    您似乎正在尝试将引导加载程序代码添加到您自己的项目中。 是这样吗?  

    我可以确定的一个问题是、您可能在错误的位置添加了编译后处理步骤。 根据 SPNA186、请确保仅将 tiobj2bin 命令添加到工程的编译后处理步骤。  

    此外、项目中可能还有多个链接器命令文件。 这将解释有关重叠存储器范围的错误。 创建工程时、默认情况下会添加一个链接器命令文件、然后为 CAN 引导加载程序添加另一个命令文件。 如果是这种情况、请确保删除不需要的内容(或将其从编译中排除)。  

    为了获得进一步的支持、特别是有关 CAN 引导加载程序的支持、我建议在 Hercules 器件论坛中创建一个新帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我不是,我只是想编译提供的示例代码并使用 Hercules launchxl tsm57004对其进行测试。 但它不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick、

    很抱歉您遇到的所有问题。

    我认为您创建了自己的工程并向其中添加了引导加载程序代码的原因是您的编译输出包含以下行:

    ****为项目 hysterYales 构建配置调试****

    这听起来不像 SPNA186提供的示例工程的名称。 我确实在 SPNA186软件包中看到了一个"boot_CAN"项目、我尝试导入和编译该项目、但遇到了几个问题。 通过查看工程属性、我可以看到多个编译器和链接器路径都是硬编码的。 这可能会导致大量误差、需要调整到系统上的相应路径。 总的来说、这些项目似乎被设计成与较旧版本的 CCS 和编译器工具一起使用、并且有可能不能使用较新的工具进行验证。  

    我可能会解决编译错误、并告诉您如何调整所有工程设置以使工程编译、但我不确定这是否是最好的前进道路、因为这可能会导致更多问题。 相反、我建议在 Hercules 器件论坛中发布新帖子、告诉他们您正在寻找的内容(您的首要目标而不仅仅是当前的构建问题)、他们应该能够引导您朝着最佳方向前进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,这个问题我不是很奢侈的时间 我也在赫丘利斯团队中开辟了一个趋势..