This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv8 Resource Explorer 不工作

Guru**** 2804495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/717037/ccs-ccsv8-resource-explorer-not-working

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Patrick:

根据要求、我打开了一个新的线程。 我的有点不同、只有 Resource Explorer 不工作。 入门和应用中心工作正常。

这是我在等待长时间 Resource Explorer 尝试加载后收到的消息:

Resource Explorer 遇到问题。 请关闭并重新打开 Resource Explorer。  

如果您仍然遇到问题、请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Resource_Explorer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:
    我已要求另一位开发人员与您跟进此问题。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您是否已在显示的链接中尝试过故障排除步骤?  http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Resource_Explorer 

    您是否正在运行 Malwarebytes 或 Webroot 等任何 Web 安全工具?

    您的操作系统是什么?

    您是否已升级到新版本的 CCS? Resource Explorer 以前有过工作吗?

    大约在"ti"文件夹中安装了多少个软件包(SDK 等)(例如 Windows 上的"c:\ti")

    请从向我发送日志文件  

    • \\.metadata\\.log
    • C:\Users\ \ti\tirex-localserver-3.6.5\.logs

    谢谢、Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经在该链接中尝试了故障排除步骤。

    我正在使用 Malwarebytes。

    我的操作系统是 Windows 10 Pro 版本1709操作系统内部版本16299.431

    我的 CCS 版本是8.1.0.00011。

    是 Resource Explorer 以前在以前的版本中工作过。

    我的 ti 文件夹中安装了24个软件包。

    Resource Explorer Classic 工作正常。

    e2e.ti.com/.../0815.log.loge2e.ti.com/.../1447.logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    根据您的日志、Resource Explorer 无法连接到 dev.ti.com。 请暂时关闭 Malwarebytes 或您可能正在运行的任何其他防火墙、以查看其是否有用。 我们最近看到过这种情况。  

    -Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果发现防火墙成为问题、您可能需要将 CCS8添加到白名单中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试过这个。 它没有解决这个问题。