请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP 工具/软件:TI C/C++编译器
一些常用实用程序函数需要被弃用、如下所示:
__attribute__((已弃用)) void TestDeprecatedMethod (int a,float b);
这在 OMAP 的 ARM 端按预期工作、如下所示:
警告:已弃用'void CTest::TestDeprecatedMethod (int, float)'
但在 DSP 方面、它会像这样失败
警告#1173-D:属性"已弃用"已忽略
使用 gcc (Uubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3和 ti-dvsdk_omapl138-evm_4_02_00_06/C6000_7.4.7。
DSP 构建需要更改什么?