This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:CCS 调试器目标连接

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/720917/linux-processor-sdk-am437x-ccs-debugger-target-connection

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:AM4378

工具/软件:Linux

我在 Window PC 上安装了 CCS 7.4.0、AM437x GP EVM 将微型 USB 连接到 PC USB。  

我将.ccxml 文件设置为以下文件:

德州仪器 XDS110 USB 调试探针

AM4378

我尝试测试连接并收到以下消息:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\10057284\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2017年11月6日"。
库构建时间为'10:36:36'。
库软件包版本为'7.0.100.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

我的问题是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zhihei Wang "]

    我在 Window PC 上安装了 CCS 7.4.0、AM437x GP EVM 将微型 USB 连接到 PC USB。  

    我将.ccxml 文件设置为以下文件:

    德州仪器 XDS110 USB 调试探针

    [/报价]

    该 EVM 具有板载 XDS100v2、而不是 XDS110。 如果您要通过 USB 电缆将 EVM 连接到 PC、则需要指定 XDS100v2 USB 调试探针。

    谢谢

    Ki