This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:类型的 ofd2000输出芯片偏移

Guru**** 2459070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/720704/compiler-tms320f28377s-ofd2000-output-die-offset-of-type

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

我使用 ofd2000.exe 获取变量的类型信息。 为此、我调用 ofd2000、如下所示:

 ofd2000.exe -g -dwarf_display=none、dinfo、类型-obj_display=none -o output.ofd input.out

DWARF 版本3。

在 CGT 16.9.x 之前、变量"MyStructureProcedess"的输出如下所示:

   0000ea80 57   DW_TAG_variable (.ebss)
   0000ea81          DW_AT 位置      DW_OP_addr 0x0000d3b0
   0000ea87          DW_IT_NAME          MyStructureProcess
   0000ea95          DW_at_type          .debug_info (125)+ 0xf2cb
   0000ea99          DW_at_TI_symbol_name _MyStructureProcess

   0000f2cb 20   DW_TAG_typedef
   0000f2cc          DW_at_name    my_structure_process
   0000f2db          DW_AT 语言 DW_LANG_C
   0000f2dc          dw_at_type    .debug_info (125)+ 0xf16e

   0000f16e 14   DW_TAG_structure_type
   0000f16f          DW_at_sibing  .debug_info (125)+ 0xf2cb
   0000f173          dw_at_name     my_structure_process
   0000f183          DW_at_Byte_size 16.
   0000f184  8      DW_TAG_member
   0000f185             DW_IT_NAME                ActiveDischargeEnabled
   0000f19c             DW_AT 可访问       性1.

此处列出了所有成员
(笑声)

在解析输出时、我将从偏移量转到偏移量、并确实找到 typedef。

由于18.1.x、输出为:

   0000EE2 57   DW_TAG_variable (.ebss)
   0000ee3          DW_AT 位置      DW_OP_addr 0x00d3b0
   0000ee9          DW_IT_NAME          MyStructureProcess
   0000eef7          DW_at_type          .debug_info (125)+ 0x63267 ->输出文件中不存在此偏移!
   0000eefb          DW_at_TI_symbol_name _MyStructureProcess

结构体定义从0xf5c6开始、但我不知道原因。 它看起来是这样的

   0000f5c6 14   DW_TAG_structure_type
   0000f5c7          dw_at_sibing  .debug_info (125)+ 0x63267
   0000f5cb          dw_at_name     my_structure_process
   0000f5db          DW 在字节大小16
   0000f5dc  8      DW_TAG_member
   0000f5dd             DW_IT_NAME                ActiveDischargeEnabled
   0000f5f4             DW_AT 可访问       性1.

CGT 18.1.x 的 ofd2000.exe 输出是否符合预期且正确?

0x63267指的是什么?

感谢您分享您的知识!

此致

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题。  我可以生成类似的结果。  我在 SDOWP 系统中提交了 CodeGen-5231、以进行此调查。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    [引用 user="Roger44834"]解析输出时[/引用]

    不是解析 ofd2000的标准文本输出、而是考虑以 XML 格式获取相同的信息、并处理该信息。  在 CG_xml 包中可以找到一些处理 ofd2000 XML 格式的 Perl 脚本示例。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 George 的回复。 在切换到 XML 输出之前、我将检查 CodeGen-5231的状态。 几年前、我尝试处理 XML 输出、但生成的 XML 比文本输出大得多、因此我决定处理文本输出。 总之、深入了解现有的 perl 脚本可能是一个好主意。
    此致
    Roger