This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027:XDS100

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/720579/ccs-launchxl-f28027-xds100

器件型号:LAUNCHXL-F28027

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 LAUNCHXL-F28027并尝试使用 CCS 对其进行编码。 在我的 PC 上、我可以构建和调试其中一个 C2000示例。 但在我的笔记本电脑上、我无法对其进行调试、并遇到此错误:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

我发现问题是 XDS100的驱动程序。 但是、两台机器中 CCS 的安装步骤是相同的。 因此、我认为必须通过安装 CCS 在两台机器上安装 XDS100驱动程序。 我还按照此链接的建议安装了 XDS 仿真软件包:

e2e.ti.com/.../617980

但是、我的笔记本电脑上仍然存在问题、并遇到上述错误。

此致、

Alirzea