This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS Cloud:无法启动 TI Cloud Agent、无法在 Windows 10上启动 TI Cloud Agent Chrome 应用程序。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/719616/ccs-ccs-cloud-could-not-launch-ti-cloud-agent-failed-to-start-ti-cloud-agent-chrome-application-on-windows-10

主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到相同的问题。 我有一个 Windows 10、需要一个单独的本地计算机管理员帐户来安装程序。 我已经安装了 TIC扬 声器代理两次;一次安装到管理员帐户(c:\Users\admin_account\TIC扬 声器)、一次安装到我的网络用户帐户(c:\Users\network_account)。 如果我以 admin_account 而不是 network_account 的身份运行 Chrome、我可以让它正常工作。 我可以在命令窗口中手动运行 ticloudagent.bat 文件、它会以{"port":62808、"version":"4.6"}进行响应、这使我认为它可以运行、但它不在正确的位置。 BTW、安装后、文件归 admin_account 用户所有、我将其切换到 network_account 用户、但仍然没有骰子。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您拥有的方案(用户帐户在 Windows 上没有管理员权限、需要使用单独的管理员凭据安装软件)当前不适用于 Cloud Agent。  您正确地推测了其中一个问题、即某些文件不在正确的位置。

    此用例将在即将发布的 Cloud Agent 中解决。 可以通过复制文件来暂时使其正常工作、但在下次更新时会再次中断。 如果无法为用户帐户授予管理员权限、则另一个短期解决方案可能是试用 Energia 框架。