This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:通过 gdb_agent_console 进行调试的 gdbbinit

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/718179/rm46l852-gdbinit-for-debugging-via-gdb_agent_console

器件型号:RM46L852

我正在尝试使用 gdb_agent_console 进行调试。 当我尝试使用我的通用 gdlbinit 时、我会看到消息"command unsupported (命令不受支持)"

我的 gdbbinit 是  

目标扩展 localhost:55000

监视器复位暂停

负载

监视器复位初始化

我还尝试通过设置断点  

break
并参阅"不支持"。
我使用 arm-none-eabi 齿链。 我看到过有关 gdb_agent_console 的 wiki 页面,但它不包含任何有用的信息。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将您的帖子移至调试器论坛。