This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:msp430g2553 Launchpad 和 printf

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/716754/ccs-msp430g2553-launchpad-and-printf

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这是去年有关 printf()内存问题的一个令人兴奋的线程。  我很想尝试 Tiny printf()版本,但无法获得提供的示例。  请让我摆脱我的痛苦!

非常感谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在这个论坛上呆了足够长的时间、知道 TI 的下一条消息将会说些什么、因此我将为您节省一些时间并为他们完成这个任务。 您说的"我无法获得所提供的示例"到底是什么意思? 请提供详细信息、屏幕截图、任何错误消息的副本、告诉我们您使用的 CCS贵 公司版本等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    正如劳埃德所提到的,这一职位过于含糊,无法作出任何假设。

    我从链接的帖子中导入了该项目、并且能够顺利构建和运行。  我正在使用 CCSv8.1.0。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的快速回答。 我的模糊是因为我极度激动我无法使任何东西工作!

    我不确定如何继续使用 Tiny_printf.c 和 main.c 文件、因为我习惯在 main.c 顶部看到.h 头文件、但在您的屏幕截图之后、我的儿子 Rafael 能够将我设置正确、该示例现在可以正常工作。 更好的是,他用 Tiny_printf()设置了我的项目,现在这也为我提供了有关程序内动态条件的大量信息。

    再次感谢!

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我很高兴这篇文章帮助您放心地向前迈进。  

    开发 人员在该器件中使用的另一种方法是使用 UART 来打印消息(此处提供了一个示例)。

    这需要一些初始设置、但它可能会使用较少的代码和数据(我没有对此进行测试)。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    感谢后续行动。 我肯定会查看 UART 选项,尽管我只使用 printf()进行原型设计,并且在生产系统中不需要它。

    再次感谢您的关注。

    标记