This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TUSB3410UARTPDK:TM4C123GH6PM UART

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715532/compiler-tusb3410uartpdk-tm4c123gh6pm-uart

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我使用的是 Tiva launchpad tm4c123ghpm、我遇到了问题。 当将数据从 Tiva 转换到虚拟 COM 时、我突然将数据从虚拟 COM 发送到 Tiva、那么它就不再传输了。 就像发送或接收一样。 因此我决定使用2个 UART、1个用于发送、1个用于接收、但它似乎不起作用。 我将在下面发布我的代码。 请帮帮我。

静态空 Reset_Buffer (char * pBuff)

while (*pBuff!=0x0A)

*pBuff=0;
pBuff++;

*pBuff=0;

extern void UARTGetBuffer (char * pBuff)

静态 uint16_t i=0;
字符 c;
if (i=0)
RESET_Buffer (pBuff);
while (UARTCharsAvail (UART0_BASE))

C=UARTCharGet (UART0_BASE);
*(pBuff+I)=c;
i++;

if (c=0x0A)
I=0;

extern void UART_ISR (void)

UARTIntClear (UART0_BASE、UARTIntStatus (UART0_BASE、TRUE));
while (flag);
UARTGetBuffer (&buff [0]);
//UARTSendS("123");
UARTIntClear (UART0_BASE、UARTIntStatus (UART0_BASE、TRUE));

extern void Config_UART (void)

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART0);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);

GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_U0TX);
GPIOPinTypeUART (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
UARTClockSourceSet (UART0_BASE、UART_CLOCK_SYSTEM);
UARTConfigSetExpClk (UART0_BASE、SysCtlClockGet ()、115200、UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE);

UARTIntRegister (UART0_BASE、UART_ISR);
IntEnable (INT_UART0);
UARTIntEnable (UART0_BASE、UART_INT_RX|UART_INT_RT);

extern void Config_UART1 (void)

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART1);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);

GPIOPinConfigure (GPIO_PB0_U1RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB1_U1TX);
GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
UARTClockSourceSet (UART1_base、UART_CLOCK_SYSTEM);
UARTConfigSetExpClk (UART1_base、SysCtlClockGet ()、115200、UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE);

空 UARTSendS (无符号字符*s)

while (*s!='0')

UARTCharPut (UART1_base、* s);
S++;

void send_num (int16_t value、uint8_t leng)

uint16_t I、SetValue;

if (值<0)

UARTSendS("-");
value=-value;

(i=leng;i>0;i--)

SetValue =((uint16_t)(value/pow (10、I-1)))%10;
开关(SetValue)

情况0:
UARTSendS ("0");
中断;
案例1:
UARTSendS("1");
中断;
案例2:
UARTSendS("2");
中断;
案例3:
UARTSendS("3");
中断;
案例4:
UARTSendS("4");
中断;
情况5:
UARTSendS("5");
中断;
案例6:
UARTSendS("6");
中断;
案例7:
UARTSendS("7");
中断;
案例8:
UARTSendS("8");
中断;
案例9:
UARTSendS("9");
中断;



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KHA、

    我们正在调查您的问题、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 EK-TM4C123GXL launchpad、请尝试构建并运行以下示例:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl\uart_echo
    此示例将在 launchpad 虚拟 COM 端口上发送和接收字符。