This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:GUI Composer v2、COM 端口握手。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/716961/ccs-gui-composer-v2-comport-handshaking

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我对我的器      件进行了编程、以发送0x55、0x55、0x55、0x55、0x55和六个字节的0x01或0x02、并尝试连接到 GUI Composer 库中的 Serial_tutorial_binary 示例项目。  但它没有连接、尽管从自定义编解码器的源代码可以清楚地看到、它已经足够了。  我签出了常规终端、并确保器件发送 此序列。  问题是什么? bt GUI 应用程序可能需要一些握手、它是否正在寻找与另一个数字的通信?  我无法理解。 请说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您使用的是什么器件? 它可能具有多个 COM 端口、您需要在应用程序的菜单中选择 COM 端口。

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试将我自己的 GUI 应用写入 SOLAR_hv_dc_ac 28034 CPU。 如何为多个 COM 端口排列菜单?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对话框中的 COM 端口选项数量取决于应用中的 USB UART 传输数量。 打开"Project Properties"对话框、并在"Target communication setting"页面中添加一个额外的 USB UART 传输。 预览应用程序时、您应该能够为每个传输/模型选择 COM 端口。 有关对话框,请参见附加屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于任何组合波特率/波特率、我必须创建自己的传输?  而且,当我创建项目时,它不允许我预先设置,也不允许 COM 端口或波特率: http://joxi.ru/D2P3lweIqBzgzm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、每个波特率/波特率被映射到一个模型/传输。 您可以将小部件绑定到在主机应用程序和设备之间传输数据的模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不允许我设置一个 COM 端口: http://joxi.ru/VrwbRkYI7jYeeA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是、即使在属性(comport 和 baudate)中没有此选项 、也会自动在应用程序中设置菜单 Serial Port (如果我添加了"Options"小部件)。 但为什么选择 COM 端口时按钮 OK 不可用? 我怎样才能满足她的提交要求? http://joxi.ru/bmo05lYh37vJa2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在项目对话框中、COMPORT/波特 率设置用于在您按下连接按钮时连接到器件。 此选项用于检查是否可以成功建立从主机到目标器件的连接。 自旋程序进度受阻、您可能打开了预览、并且 COM 端口正在使用中。 尝试关闭预览选项卡。

    当您预览应用程序时、您可以选择 COM 端口。 在预览时、GUI Composer 应记住您的 COM 端口选择。

    您将看到两个 COM 端口设置、一个在项目属性中、另一个在您正在开发的应用程序中。 在项目设置中、它用于测试您的 COM 端口连接、并可能在控制台选项卡中查看来自 COM 端口的数据。 需要在应用程序中选择 comport、而不受工程属性对话框中选择的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在运输中添加了模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick。 感谢您的解释、是的、事实证明、comport 项目设置会误导您、并且与应用程序中的 comport 设置没有连接、当您将 Option 小工具添加到项目时、该设置会自动添加。 但我发现了非常奇怪的情况:当我的 PC 只有正版 COM 端口(而不是虚拟 USB-COM 端口)时、应用程序会找到它们、但不允许连接。 当我在 FTDI 芯片上插入 USB-com 转换器时、应用程序允许按钮 OK 来选择任何 COM 端口(正版和虚拟)。 当我拔下 USB 设备时、再次禁用按钮 OK。 本实验完成后、我收到了对 COM 端口通信的访问(通过 USB-com 转换器)、应用程序工作正常。 只有 JS 日志指出它找不到/target/target.xml 文件-它不存在于应用程序中、但希望通信无关紧要。 正版 Com 端口有什么问题?