This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2407A:Code Composer IDE 版本 v3.3

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715742/ccs-tms320lf2407a-code-composer-ide-version-v3-3

器件型号:TMS320LF2407A

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

你好

在我的 DSP 实验室中、具有 XDS510LC USB 仿真器的 CCS V3.3正在使用。 使用的操作系统是 Windows-XP。

现在、是否可以为 更高版本的 Windows 操作系统(例如7、8、8.1等)安装具有 XDS510LC USB 仿真器的 CCS V3.3?

如果可能、请向我建议该程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7

    请注意、虽然它可以正常工作、但无法保证这些配置从未使用 CCSv3.3进行过测试。 我们将无法为存在的问题提供任何支持。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    感谢您的回复

    给定的链接只解释了 Windows Vista,而不是 Windows 7 Professional 等其他版本的 Windows。
    在具有 CCSV3.3的 TMS320LF2407A 中是否有执行程序的任何其他选项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前提到的文章是针对 Vista 和 Windows 7编写的。 此外、它还适用于 Windows 的所有更高版本、如8和10。

    谢谢
    Ki