This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1233H6PM:项目#39;driverlib#39的导入失败;因为无法解释其元数据

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715821/ccs-tm4c1233h6pm-import-failed-for-project-driverlib-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted

器件型号:TM4C1233H6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 driverlib 项目从 Tivaware 导入 Code Composer Studio、但它总是失败、并显示标题中指定的错误消息:
"错误:无法对工程'tivaware c_series_2_1_4_178_driverlib'进行解释、因此导入失败。 请联系支持部门。"

这仅适用于 driverlib 工程。 grlibsensorlib  和  usblib 都导入、但没有任何问题。

我知道其他具有类似问题的线程(例如 :https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/535558?Error-Import-failed-for-project-projectName-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted)、但都说这是 CCS 5.1版中的已知问题、但我使用的是8.1版。

我将在  Windows 10上使用 CCS v 8.1.0、TivaWare v2.1.4.178和 runnind 以及所有最新更新。

我通过直接导入 driverlib/ccs 文件夹而不仅仅是 driverlib 文件夹找到了一种权变措施。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiago、

    我无法使用与您相同的 CCS 和 TivaWare 版本重现此错误。 我也在运行 Windows 10。  

    我假设您使用 CCS 菜单 Project->Import CCS Projects 来导入 driverlib 项目、是这样吗?

    [引用 user="Tiago Costa71"]我确实通过直接导入 driverlib/ccs 文件夹而不是仅导入 driverlib 文件夹来找到了一种变通办法。

    您能否准确地解释一下您在这里做过哪些工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的回复。

    是的、我确实使用 CCS 菜单 Project->Import CCS Projects 导入 driverlib 项目。

    我认为几张图片将有助于解释我的问题。

    首先、这里是我安装 TivaWare 的位置。 我确保路径中没有任何空间、以防万一。 我使用 Resource Explorer 进行安装、但我不知道它是否重要。

    以下是抢占以导入 driverlib 工程时遇到的错误:

    这是我的权变措施。 我不打开 driverlib 文件夹、而是打开 driverlib 中的 CCS 文件夹、它起作用(忽略灰色文本、这只是因为我之前添加了项目)

    需要注意的另一点是、我以前安装了 CCS7、但由于无法更新、我完全卸载了它并从头开始安装 CCS8。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我发现了问题!

    出于某种原因、 driverlib 文件夹中存在意外的.project 文件、导致 CCS 抛出该错误。
    我刚刚删除了该文件、现在可以导入 driverlib 项目、而不会出现任何问题!

    很抱歉、遇到问题、感谢您的帮助!