This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:对于 CCSv612用户、PCN# 20180523001.1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715482/ccs-tms320f28379s-pcn-20180523001-1-for-a-ccsv612-user

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
请让我询问有关 PCN 的信息:
PCN# 20180523001.1
www.mouser.com/.../Texas_Instruments_PCN20180523001_2018052913092874.pdf


此 PCN 请求 F28x7xy 用户将其 CCS 切换到 v810或等效器件。
我的客户正在使用 CCSv612 (CGTv646)。
是否无法继续使用 CCSv612?


背景:

我的客户正在使用 CCSv612、因为他们更喜欢:
-执行速度是他们测试中最好的。
-首选选项--no_fast_branch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南布-圣

    CCSv6.1.2不支持 F28379。 但它可以通过更新添加。 转至"帮助->安装新软件"并选择 C2000器件支持更新:

    然后按照步骤安装更新的设备支持。 之后、将支持 F28379、客户可以选择 CCSv6.1.2。

    请注意、较旧的 CCS 版本支持有限。 因此、我们始终建议更新到最新的 CCS 版本。 客户可以继续使用此旧版本、但应记住、支持将受到限制。

    [引用 USER="Hideaki Nambu">我的客户使用 CCSv612是因为他们更喜欢:
    -执行速度是他们测试中最好的。
    -首选选项--no_fast_branch。[/quot]

    另请注意、您可以在 v6.1.2中将相同版本的编译器与更高版本的 CCS 一同使用。 这是另一个选项。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李圣:
    非常感谢您的支持。
    很抱歉、器件型号现在是 TMS320F28375S。
    我正在做一些测试、并尝试了解您的回复。



    问题2:
    PCN 需要更新三个项目。 我理解第1项、但您是否意味着剩余的第2项和第3项将涵盖在内?
    #1:TI C2000器件支持:可更新至4.2.6.0、我复制了。
    #2:CCS 闪存内容:CCSv612和 CCSv810中不显示此行。
    3:调试服务器:v7.4.0.1313在 CCSv612中不可用。




    问题3.
    感谢您在最后一行中的评论。
    让我用其他的话来改写。 您是否同意以下两行?
    - CCSv810可安装 CGTv6.4.12。 此设置完全满足 PCN 要求。
    - CGTv6.4.12支持选项"-no_fast_branch"

    我希望我的客户会接受此计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南布-圣

    我仔细看了这份文件、我看到了您所指的内容。 由于依赖于调试服务器版本(7.4)、客户需要更新其 CCS 版本。 我很抱歉没有提前通知。

    [引用 user="Hideaki Nambu"]Q3。
    感谢您在最后一行中的评论。
    让我用其他的话来改写。 您是否同意以下两行?
    - CCSv810可安装 CGTv6.4.12。 此设置完全满足 PCN 要求。

    是的

    [引用 user="Hideaki Nambu"- CGTv6.4.12支持选项"-no_fast_branch"[/quot]

    是的

    谢谢你  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee - San
    非常感谢。 很好。
    我将与我的客户交谈。