This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430G2553的存储器存在问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715327/ccs-msp430g2553-problem-with-memory-of-the-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP430F247

工具/软件:Code Composer Studio


欢迎社区伙伴。 当我尝试在 CCS V8中为 MSP430G2553编译程序时遇到问题。 根据存储器分配映像、微控制器中可用的存储器不足。 这在我看来:错误# 10099-D:程序将不能放入可用内存中。

我已经在所有论坛中进行了搜索、但没有找到解决方案、我觉得奇怪的是、使用16K 闪存时、该微控制器还不够、因此我决定对更大的微控制器 MSP430F247的代码进行编译测试、 编译时不会出现问题。
奇怪的是、当我在编译后检查内存分配时、我发现程序占用了2292字节的闪存和110字节的 RAM。 考虑到 MSP430G2553的闪存为16K,为什么不能编译? 正如我看到的那样、G2553中可用的存储器仅为2 K、这就是我看到的情况。

我感谢能够支持我的人。