This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio-MSP:"错误#85:类型说明符&quot 的无效组合;当使用新编译器版本"TI v18.1.0.LTS 和 quot 编译 MSP430项目的旧版本时;

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/714881/compiler-ccstudio-msp-error-85-invalid-combination-of-type-specifiers-when-compiling-older-version-of-msp430-project-using-new-compiler-version-ti-v18-1-2-lts

器件型号:CCSTUDIO-MSP

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

之后、我将 CCS IDE 版本6 (编译版本 TI v4.3.3)升级到8 (编译器版本 TI v.181.2.LTS)、我从 CCS 版本6导入了其中一个项目、并对其进行了编译。  它给出了大量错误#85 (请参阅随附的屏幕截图)。

要解决这个问题、我必须怎么做?

谢谢。

S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    截至 MSP430编译器的版本18.1.0.LTS、使用的 C++标准为 C++ 14。  在其他更改中、该标准引入了关键字 char16_t 和 char32_t  如果代码使用这些类型名称、则必须更改它们。  有关更多详细信息、请参阅 文章的此部分、了解编译器版本系列中引入的最终版本为18.1.0.LTS 的更改。

    谢谢、此致、

    乔治