This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSUB6000

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1183913/tmdssub6000

您好!

我试图在12月5日回复您,但现在意识到我收到的电子邮件是一个没有回复的地址。

您好!

 

我正在为客户订购、它应适用于 AD-CCES-NOO-1

 

BR、Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina、

    AD-CCES-NOTE-1是一款模拟器件产品。  您必须联系 AD 以获取信息。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真正需要  的是 TMDSSUB6000的一个或多个选项、该选项已过时。

    您有哪些选择? 那么、我能否返回给我的客户以检查他们需要什么。

    BR、Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lina -您的客户端使用的是什么设备?  TMDSSUB6000是不再受支持的工具版本的旧器件型号。 他们是否需要这些旧版本的工具?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定。 但从一开始他们就需要 TMDSCCS-ALLN01-Code Composer Studio IDE。我们被告知这已经过时了、因此我们开始寻找替代产品。 我们发现以下内容正在取代:

    C6000 Code Composer Studio

    OMAP Composer Studio IDE-PC v2.1

    客户接受 了 C6000 Code Composer Studio。

    您有什么可以替代它的呢?

    Mvh、Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述所有产品均已停产、完全不受支持。 我想知道我们是否可以引导他们使用较新版本。 这取决于所使用的器件、以及是否存在将其绑定到特定旧版本的特定限制。